0614IB1802

使用 EcoStruxure Power Commission 软件执行二级注入

ERMS 功能可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件的自动脱扣曲线测试来测试。

1. 在 PC 直接连接到控制单元 USB 端口且 Ecostruxure Power Commission 软件连接到控制单元的情况下,将物理 ERMS 开关转至“ON”状态或者通过 Ecostruxure Power Device 应用程序启用此功能,以将断路器置于 ERMS 模式。

2. 确认显示有 ERMS 条幅。

3. 按“自动脱扣测试”。

4. 选择要测试的脱扣曲线段。

5. 按“运行测试”。

6. 阅读并理解公告内容。

7. 按“我明白”。

8. 输入 3 级密码或管理员密码。

9. 按“继续”。

10. 按照所示的步骤执行数字化二级注入测试。

11. 从菜单栏中选择“报告”,获取测试报告信息。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.