0614IB1802

使用 iOS 设备来禁用

1. 确认显示了“ERMS 已启用”条幅。

2. 按“禁用”。

3. 输入 3 级密码或管理密码。

4. 按“确定”。

5. 按照屏幕说明执行禁用。

6. 确认不再显示“ERMS 已启用”条幅。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.