0614IB1802

初级注入测试

ERMS 功能可以通过初级注入方式来测试。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件来使断路器为初级注入测试做好准备。

  • “准备初级注入”按钮让您能够访问“LSI 保护”和“接地故障保护”功能。

这些功能用于:

  • LSI 保护


    - 暂时禁用接地故障保护功能,这样就可以在 Micrologic 6.0X 控制单元不执行接地故障脱扣的情况下,施加单相初级注入电流。

    - 复位断路器的热记忆,这样就可以在热记忆功能不影响脱扣次数的情况下,多次测试断路器。

  • 接地故障保护
    复位断路器的热记忆,这样就可以在热记忆功能不影响脱扣次数的情况下,多次测试断路器。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.