0614IB1802

使用 iOS 设备来配置

示例:使用 EcoStruxure Power Device 应用程序配置 ERMS 保护设置 (iOS)。

1. 按脱扣曲线图标按钮。

2. 按“In = ...”箭头。

3. 按“ERMS”按钮。

4. 选择“配置”。

5. 将保护设置设定为所需的值。

6. 应用设置。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.