0614IB1802

测试接地故障保护

1. 在 PC 直接连接到控制单元 USB 端口且 Ecostruxure Power Commission 软件连接到控制单元的情况下,将物理 ERMS 开关转至“ON”状态或者通过 Ecostruxure Power Device 应用程序启用此功能,以将断路器置于 ERMS 模式。

2. 确认显示了“ERMS 已启用”条幅。

3. 选择“准备初级注入测试”。

4. 选择“接地故障保护”。

5. 单击“准备测试”。

6. 阅读并理解公告内容。

7. 按“我明白”。

8. 输入 3 级密码或管理员密码。

9. 按“继续”。

10. 软件确认设备已为初级注入测试做好准备。

11. 对断路器施加初级电流。

12. 在以下情况下,选择“测试完成”按钮:

  • 测试完成。

  • 断路器脱扣 - 无论何时,只要在 LSI 保护功能处于激活状态时断路器脱扣,就必须重启 LSI 保护功能。

13. 按“继续”,确认测试已完成。

14. 屏幕确认测试已完成且设置已恢复。

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.