0614IB1802

使用 ERMS 开关启用/禁用 ERMS

危险
电弧灼伤危险
不得使用 ERMS 开关来降低断路器合闸期间的弧闪入射能,因为在断路器合闸后,要施加控制器的 24 Vdc 电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

选配的 ERMS 开关模块 (ESM) 与外部可锁定选择开关(LV851101SP 套件的一部分)一起用于启用或禁用 ERMS 功能。它配备有:

  • 专用于 ERMS 选择开关的输入,此输入具有以下特性:
    - 在输入通电(即,ERMS 开关闭合)后,ERMS 功能被禁用。
    - 在输入断电(即,ERMS 开关断开)后,ERMS 功能被启用。

  • 用于在 ERMS 功能已启用的情况下激活外部指示灯的输出。

  • 为确保 ERMS 功能的正确工作,必须在控制单元中安装 ERMS Digital Module。

注: 可以使用 Ecostruxure Power Device 应用程序来指示 ERMS 功能的状态(“已启用”或“已禁用”)。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.