0614IB1802

使用 EcoStruxure Power Device 应用程序来配置

对于 Android 和 iOS 操作系统,可以使用控制单元的蓝牙链路来配置 ERMS 保护设置。此外,这些设置还可以通过 Android 设备与控制单元之间的直接 USB On The Go (OTG) 链路来更改。

注: 在启用了 ERMS 的情况下,无法更改 ERMS 设置。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.