0614IB1802

使用 Android 设备来启用

1. 按“启用”。

2. 输入 3 级密码或管理密码。

3. 按“确定”。

4. 按照屏幕说明执行启用。

5. 确认显示了“ERMS 已启用”条幅。

通过 EcoStruxure Power Device 应用程序启用 ERMS 功能

通过外部 ERMS 开关以及通过 EcoStruxure Power Device 应用程序启用 ERMS 功能

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.