0614IB1802

使用 EcoStruxure Power Device 应用程序启用/禁用节能维护设置 (ERMS)

对于 Android 和 iOS 操作系统,可以使用控制单元的蓝牙链路来启用/禁用节能维护设置 (ERMS) 功能。 此外,还可以通过 Android 设备与控制单元之间的直接 USB OTG 链路来启用/禁用 ERMS。

注: 一次只能使用一台智能设备来启用/禁用 ERMS。
注: 对于固件版本低于 3.0 的 Micrologic X 控制单元以及相应的 EcoStruxure Power Device 应用程序版本(Android > 3.0,iOS > 3.0),必须将 Micrologic X 固件升级至不低于 3.0 的版本,然后才能够使用 ERMS 功能。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.