0614IB1802

使用 MTZ 节能维护设置 (ERMS) 降低电弧能

N = 正常:在禁用了 ERMS 的情况下标准保护功能的脱扣曲线。

R = 降低:在启用了 ERMS 的情况下标准保护功能的脱扣曲线.

MasterPact™ MTZ 断路器提供节能维护设置 (ERMS) 功能,用于降低弧闪引起的电能,以及满足 240.87 2017 NEC 的要求。ERMS 允许用户将 MTZ 断路器控制单元设置为“无刻意延迟”,以便将工作完成时的故障清除时间降低至 NFPA 70E-2015“工作场所电气安全标准”中规定的弧闪限制范围内,然后在完成了包含隐患的干预之后,将控制单元设置回正常设置。

在随购有 ERMS Digital Module (LV850009) 的情况下,MasterPact MTZ 断路器提供两种 ERMS 功能启用方法。

  • 物理开关的使用

  • EcoStruxure Power Device 应用程序在 Android 和 iOS 设备中的使用

物理开关选项让用户能够远程启用/禁用断路器的 ERMS 功能。

EcoStruxure Power Device 应用程序让用户能够使用兼容 Android 或 iOS 的设备藉由蓝牙无线通讯来启用和禁用 ERMS 功能。

对于 Android 系统,还可以使用 Micrologic X 控制单元的 USB On The GO (OTG) 链路来启用和禁用 ERMS。

在通过 EcoStruxure Power Device 应用程序启用时,会在 EcoStruxure Power Device 应用程序与 Micrologic X 控制单元之间创建数字锁。

  • “数字锁”将随机生成的唯一密钥从控制单元发送到要用于启用 ERMS 功能的智能设备。这个密钥能够防止别的用户通过不同的智能设备禁用 ERMS。
    注: 对于固件版本低于 3.0 的 Micrologic X 控制单元以及相应的 EcoStruxure Power Device 应用程序版本(Android > 3.0,iOS > 3.0),必须将 Micrologic X 固件升级至不低于 3.0 的版本,然后才能够使用 ERMS 功能。

  • 启用 ERMS 功能的智能设备与禁用 ERMS 功能的智能设备必须是同一设备。
    如果智能设备损坏、丢失或不再存在,则可以强制禁用 ERMS 功能。(有关固件版本低于 3.0 的 Micrologic X 控制单元的更多信息,请联系 Schneider 现场服务。)

  • EcoStruxure Power Device 应用程序还可以为使用物理开关的系统添加数字锁。在这些系统中,在禁用控制之前,ERMS 物理开关和 EcoStruxure Power Device 应用程序必须先设置为禁用(请参见下面的 ERMS 操作表)。

ERMS 操作

ERMS 开关

EcoStruxure Power Device 应用程序

控制单元 ERMS 状态

ERMS 开关中的指示灯以及/或者分体式指示灯

控制单元 HMI 背光

控制单元 HMI 上的 ERMS LED

已禁用(开关闭合)

已禁用

已禁用

熄灭

正常

熄灭

已启用(开关断开)

已禁用

已启用

亮起

亮起 - 蓝色

亮起 - 蓝色

已禁用(开关闭合)

已启用

已启用

亮起

亮起 - 蓝色

亮起 - 蓝色

已启用(开关断开)

已启用

已启用

亮起

亮起 - 蓝色

亮起 - 蓝色

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.