63249-420-409

Configuration de la planification

Pour accéder à l’écran SCHEDULE MENU, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE.

    L’écran SCHEDULE MENU s’affiche :

  2. À partir de cet écran, vous pouvez :

    • Configurer des jours spéciaux qui affectent les périodes attribuées.

    • Planifier des périodes pour chaque jour de la semaine et ajouter des jours spéciaux.

    • Ajouter des noms de planification et afficher les périodes attribuées à des planifications spécifiques.

Configuration des jours spéciaux

Comme les jours spéciaux sont des exceptions aux jours normaux, aucune période n’est valide les jours spéciaux, sauf si le jour spécial est inclus dans une période. Il est également possible de créer une période qui soit uniquement valide un jour spécial, de façon à créer une période de jour spécial unique.

Pour créer un jour spécial, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SPECIAL DAYS.

    L’écran SPECIAL DAY SETUP s’affiche :

    Le numéro de jour spécial 001 (SPD 001) est affiché par défaut.

  2. Configurez les options de jour spécial listées dans Options de configuration de jour spécial.

    REMARQUE: La configuration est limitée aux entrées 1 à 96.

Options de configuration de jour spécial

Option Valeur Description Exemple
Active Y ou N (Oui ou Non)

Détermine si l’entrée en question est utilisée activement dans la logique du contrôleur.

REMARQUE: Si vous réglez sur « N », la configuration de l’entrée est conservée, mais simplement exclue de la logique et du contrôle.
 
Global Y ou N (Oui ou Non) Lorsque des jours spéciaux globaux sont définis, ils affectent toutes les périodes. Les jours spéciaux locaux ont une portée limitée aux périodes dans lesquelles ils sont inclus.  
Priority (Pr) 0–2

Lorsque deux jours spéciaux ou plus tombent le même jour, le jour spécial ayant la priorité la plus élevée est actif et tous les jours spéciaux ayant une priorité inférieure sont inactifs. La priorité la plus élevée est 2; la plus basse (normale) est 0.

0 — priorité la plus faible

1 — priorité moyenne

2 — priorité la plus élevée

Le jour spécial 1 comme le jour spécial 2 tombent le dernier vendredi de chaque mois. Cependant, la priorité du jour spécial 2 est plus élevée; par conséquent, seules les périodes ayant inclus le jour spécial 2 seront ON ce jour-là.

Jour spécial 1 :

  • Type de récurrence : toutes les semaines

  • Jour de la semaine : Vendredi

  • Priorité : 0 (normale)

Jour spécial 2 :

  • Type de récurrence : tous les mois par jour

  • Jour de la semaine : Vendredi

  • Occurrence : dernier

  • Priorité : 2 (la plus élevée)

Repeat 0–12

Les types de récurrences permettent de définir les groupes de jours spéciaux de différentes manières. Les types de récurrence suivants sont pris en charge :

  • jour férié

  • toutes les semaines

  • toutes les semaines avec dates de début et de fin

  • tous les mois par date

  • tous les mois par date avec dates de début et de fin

  • tous les mois par jour

  • tous les mois par jour avec dates de début et de fin

  • tous les ans par date

  • tous les ans par date avec dates de début et de fin

  • tous les ans par jour

  • tous les ans par jour avec dates de début et de fin

  • période (n jours)

Voir Types de récurrence de jour spécial pour des exemples pour chaque type de récurrence. Le type de jour spécial HOLIDAY identifie les jours fériés prédéfinis, comme décrit dans Jours spéciaux fériés (aux États-Unis).

Types de récurrence de jour spécial

Option Description Exemple
Holiday Le type de jour spécial HOLIDAY identifie un des jours fériés prédéfinis dans Jours spéciaux fériés (aux États-Unis). Jour de l’an (voir Jours spéciaux fériés (aux États-Unis) pour d’autres exemples de jours fériés).
Every Week Spécifie un jour spécial qui se répète chaque semaine un jour spécifié de la semaine pendant 1 à 7 jours. Tous les mardis
Every Week w/ dates Spécifie un jour spécial qui se répète chaque semaine un jour spécifié de la semaine pendant 1 à 7 jours. En outre, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin. Tous les mercredis entre le 1er octobre 2010 et le 31 octobre 2010
Every Month by date

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les mois d’une date spécifiée dans le mois à une autre date spécifiée (par exemple du 10 au 20).

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • 10 janvier – 20 janvier

  • 10 février – 20 février et ainsi de suite

Tous les mois du 10e au 20e jour.
Every Month by date w/ dates

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les mois d’une date spécifiée dans le mois à une autre date spécifiée (par exemple du 10 au 20). En outre, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin.

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • 10 octobre 2010 – 20 octobre 2010

  • 10 novembre 2010 – 20 novembre 2010

Tous les mois du 10e au 20e jour entre le 10 octobre 2010 et le 20 novembre 2010
Every Month by day Spécifie un jour spécial qui se répète tous les mois un jour donné (SUN-SAT) dans une semaine donnée (1st-Last) pendant un nombre de jours spécifié (1-31). Le 3e lundi de chaque mois.
Every Month by day w/ dates

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les mois un jour donné (SUN-SAT) dans une semaine donnée (1st-Last) pendant un nombre de jours spécifié (1-31). De plus, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin.

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • 18 octobre 2010

  • 15 novembre 2010

Le 3e lundi de chaque mois entre le 1er octobre 2010 et le 30 novembre 2010
Every Year by date Spécifie un jour spécial qui se répète tous les ans à partir d’un jour et d’un mois spécifiés jusqu’à un jour et un mois spécifiés (p. ex., de 10–JAN à 20–FEB). Du 10 janvier au 20 février tous les ans
Every Year by date w/ dates

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les ans à partir d’un jour et d’un mois spécifiés jusqu’à un jour et un mois spécifiés (p. ex., de 10–JAN à 20–FEB). En outre, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin.

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • Du 3 mars 2011 au 1er avril 2011

  • Du 3 mars 2012 au 1er avril 2012

Du 3 mars au 1 avril tous les ans entre le 1er octobre 2010 et le 30 novembre 2012
Every Year by day Spécifie un jour spécial qui se répète tous les ans un jour donné (SUN-SAT) dans une semaine donnée (1st-Last) dans un mois donné (JAN-DEC) pour un nombre de jours spécifié (1-365). Le dernier mardi de novembre de tous les ans.
Every Year by day w/ dates

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les ans un jour donné (SUN-SAT) dans une semaine donnée (1st-Last) dans un mois donné (JAN-DEC) pour un nombre de jours spécifié (1-365). En outre, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin.

Ensemble de jours spécifié par le type de récurrence Every Year by Day with Dates

Le dernier mardi de novembre de tous les ans entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030
Every Nth by day

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les N jours à partir d’une date spécifique. N peut être tout nombre compris entre 1 et 99.

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • 25 décembre 2010

  • 30 décembre 2010

  • 4 janvier 2011 et ainsi de suite

25 décembre 2010, tous les 5 jours
Every Nth by day w/ dates

Spécifie un jour spécial qui se répète tous les N jours à partir d’une date spécifique. N peut être tout nombre compris entre 1 et 99. En outre, le jour spécial ne peut être actif que pendant la période spécifiée par les dates de début et de fin.

Ces jours seraient inclus dans le groupe de jours spéciaux suivant :

  • 25 décembre 2010

  • 30 décembre 2010

  • 4 janvier 2011 et ainsi de suite (le dernier jour étant le 30 décembre 2011)

25 décembre 2010, tous les 5 jours entre le 25 décembre 2010 et le 31 décembre 2011

Jours spéciaux fériés (aux États-Unis)

Jour férié Description

New Year’s Day

Ce jour férié sélectionne le 1er janvier.

Martin Luther King Jr. Day

Ce jour férié sélectionne le 3e lundi de janvier.

Good Friday

Ce jour férié sélectionne le vendredi avant le dimanche de Pâques. Pâques est déterminé selon le christianisme occidental d’après le calendrier grégorien.

Memorial Day

Ce jour férié sélectionne le dernier lundi de mai.

Independence Day

Ce jour férié sélectionne le 4 juillet.

Labor Day

Ce jour férié sélectionne le 1er lundi de septembre.

Columbus Day

Ce jour férié sélectionne le 2e lundi d’octobre.

Election Day

Ce jour férié sélectionne le mardi suivant le premier lundi du mois de novembre.

Veterans Day

Ce jour férié sélectionne le 11 novembre.

Thanksgiving

Ce jour férié sélectionne le 4e jeudi de novembre

Black Friday

Ce jour férié sélectionne le vendredi suivant Thanksgiving.

Christmas Eve

Ce jour férié sélectionne le 24 décembre.

Christmas Day

Ce jour férié sélectionne le 25 décembre.

New Year’s Eve

Ce jour férié sélectionne le 31 décembre.

Dates pertinentes pour Pâques (Easter) et le Vendredi saint (Good Friday)

Année Easter Good Friday Année Easter Good Friday

2016

27 mars

25 mars

2033

17 avril

15 avril

2017

16 avril

14 avril

2034

9 avril

7 avril

2018

1 avril

30 mars

2035

25 mars

23 mars

2019

21 avril

19 avril

2036

13 avril

11 avril

2020

12 avril

10 avril

2037

5 avril

3 avril

2021

4 avril

2 avril

2038

25 avril

23 avril

2022

17 avril

15 avril

2039

10 avril

8 avril

2023

9 avril

7 avril

2040

1 avril

30 mars

2024

31 mars

29 mars

2041

21 avril

19 avril

2025

20 avril

18 avril

2042

6 avril

4 avril

2026

5 avril

3 avril

2043

29 mars

27 mars

2027

28 mars

26 mars

2044

17 avril

15 avril

2028

16 avril

14 avril

2045

9 avril

7 avril

2029

1 avril

30 mars

2046

25 mars

23 mars

2030

21 avril

19 avril

2047

14 avril

12 avril

2031

13 avril

11 avril

2048

5 avril

3 avril

2032

28 mars

26 mars

2049

18 avril

16 avril

Attribution d’un nom à un jour spécial

Pour attribuer ou modifier les noms des jours spéciaux, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SPECIAL DAYS > SPECIAL DAY NAME, comme indiqué ci-dessous.

  2. Sélectionnez le numéro SPD (pour « Special Day ») de la planification à nommer (001 est affiché).

  3. Entrez le nom du jour spécial (voir Entrée ou modification d’un nom ).

  4. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < et revenez à l’écran SPECIAL DAY SETUP ou sélectionnez un nouveau numéro de SPD (si vous sélectionnez un autre jour spécial, les modifications seront enregistrées pour le jour spécial précédent).

Configuration des périodes

Le contrôleur dispose d’une horloge interne qui permet de créer des planifications. Le contrôleur prend en charge jusqu’à 64 planifications. Chaque planification prend en charge jusqu’à 1024 périodes, dont seulement 999 sont disponibles à partir de l’écran du contrôleur, qui sont indiquées simplement comme périodes. Le contrôleur utilise l’opérateur logique OR pour déterminer la période applicable et si une planification est ON. En d’autres termes, une planification est ON si une de ces périodes est ON. Deux types de jours dans une planification peuvent être spécifiés : les jours normaux et les jours spéciaux. Les jours normaux correspondent à des jours particuliers de la semaine associés à une heure ON et à une heure OFF. Les jours spéciaux font référence à un ensemble de conditions et sont des exceptions prioritaires par rapport aux jours normaux.

REMARQUE: Les périodes de jours normaux d’une planification ne s’exécutent pas les jours spéciaux, sauf si le jour spécial est inclus dans cette période. Voir Configuration des jours spéciaux.

Une période représente les jours sélectionnés appliqués à une planification et qui commute les charges ON et OFF. Dans une planification, attribuez plusieurs périodes pour commuter la planification ON et OFF aux moments souhaités. Pour créer une période pour une planification, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > PERIODS.

    L’écran PERIOD SETUP s’affiche :

    La ligne SCH affiche le numéro (001) et le nom (SCHED 1) de la planification sélectionnée.

  2. Sélectionnez le numéro de la période (PRD) (plage : 1-999).

  3. L’heure est affichée en format 24 heures.

    REMARQUE: L’horloge peut être réglée en format 12 ou 24 heures. Voir Réglages de l’horloge pour changer le format de l’horloge entre 12 et 24 heures.
  4. Pour utiliser SUNRISE ou SUNSET comme heure ON ou OFF, faites défiler le chiffre des heures jusqu’à ce que SUNRISE ou SUNSET s’affiche, ainsi qu’un champ pour le décalage en minutes (avant ou après SUNRISE ou SUNSET).

    Pour configurer un décalage facultatif, entrez le nombre de minutes (+/–).

    REMARQUE: Lorsque vous utilisez SUNSET comme heure ON, une période distincte pour SUNRISE comme heure OFF doit être configurée, car ce scénario implique deux jours.

    EXEMPLE : Pour qu’une planification commute les lumières du stationnement ON (Zone 4) 20 minutes avant SUNSET et OFF 20 minutes après SUNRISE, du lundi au vendredi (jusqu’au lendemain), définissez la planification comme suit :

    REMARQUE: Lorsque l’heure OFF est sélectionnée à 12:00 AM, MIDNIGHT s’affiche comme référence visuelle pour marquer la fin d’une période d’un jour.
  5. S’il s’agit d’une planification de jour normal, sélectionnez un ou plusieurs jours de la semaine en mettant en surbrillance chaque jour de la semaine, puis sélectionnez (+) ou désélectionnez (–) le jour.

    Les jours attribués à la planification sont soulignés. Si un jour spécial est sélectionné, +SPECIAL DAYS est souligné.

    REMARQUE: Pour qu’une période de planification soit valide, vous devez sélectionner au moins un jour de la semaine ou un jour spécial. (Pour les chemins d’accès des écrans +SPECIAL DAY(S) et CLEAR, voir Configuration des jours spéciaux.)

Effacer des périodes

Pour effacer des périodes, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran PERIOD SETUP, sélectionnez CLEAR.

    L’écran CLEAR PERIOD(S) s’affiche :

  2. Entrez le numéro de période à effacer (ci-dessus, le numéro de la période 001 sélectionnée est affiché, sans nom de période). La ligne « Clear ONLY Period » s’actualise automatiquement au numéro de période sélectionné.

  3. Pour supprimer uniquement la période sélectionnée, procédez comme suit :

    À la ligne « Clear ONLY Period 001 » sélectionnez le symbole de chemin d’accès correspondant (<) et appuyez sur la touche Plus pour revenir à l’écran précédent.

  4. Pour supprimer TOUTES les périodes, procédez comme suit :

    À la ligne « Clear ALL Periods » sélectionnez le symbole de chemin d’accès correspondant (<) et appuyez sur la touche Plus pour revenir à l’écran précédent.

Configuration des planifications 

Pour définir une planification spécifique comme active ou inactive, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SCHEDULES.

    L’écran SCHEDULE SETUP s’affiche :

    La liaison SCH affiche le numéro (001) et le nom (SCHED 1) de la planification sélectionnée.

  2. Sélectionnez le numéro de la planification (plage : 1-64) pour laquelle activer ou attribuer des périodes.

Activation d’une planification

  1. Sélectionnez le numéro de planification (SCH 001) et l’étiquette de nom d’entrée (SCHED 1) associée à la planification à régler sur Active ou Inactive.

  2. Sélectionnez Y pour Active ou N pour Inactive.

    Détermine si l’entrée en question est utilisée activement dans la logique du contrôleur.

    REMARQUE: Les valeurs valides sont « Y » et « N ». Si vous réglez sur « N », la configuration de la planification est conservée, mais simplement exclue de la logique et de la commande.

Attribution d’un nom à une planification

Pour attribuer ou modifier des noms de planification, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SCHEDULES > SCHEDULE NAME, comme indiqué ci-dessous :

  2. Sélectionnez le numéro SCH (pour « Schedule ») de la planification à nommer (001 est affiché).

  3. Entrez le nom de la planification (voir Entrée ou modification d’un nom ).

  4. Appuyez sur la touche < pour enregistrer et revenir à l’écran SCHEDULE SETUP ou changer de numéro SCH.

Visualisation des périodes attribuées à une planification

Pour afficher les périodes attribuées à une planification, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SCHEDULES > ASSIGNED PERIODS, comme indiqué ci-dessous.

  2. Configurez le numéro de planification (SCH 001) de la planification à laquelle les périodes sont attribuées.

    La page actuelle des numéros de période affichés est affichée (p01).

    REMARQUE: Lorsque la planification sélectionnée n’est PAS active, seul le numéro de la planification, son nom et un bref message indiquant que la planification est inactive s’affichent.

Attribution de périodes à une planification

Pour attribuer des périodes à une planification, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > SCHEDULE > SCHEDULES.

  2. Sélectionnez la flèche > à droite de ASSIGNED PERIODS.

    L’écran ASSIGN PERIODS s’affiche.

  3. Sélectionnez un numéro de planification (SCH) auquel attribuer les périodes (SCH 001 par défaut), comme indiqué ci-dessous.

    Utilisez les flèches (< / >) pour déplacer le curseur sur le numéro SCH et utilisez les boutons (+/–) pour changer de numéro de planification.

  4. Sélectionnez une période à attribuer à la planification en la surlignant et en sélectionnant le bouton vert (+). Lorsqu’une période est attribuée à une planification, son numéro est souligné.

    La seule période disponible dans cet écran à sélectionner est 001. Une seule page de périodes est affichée pour ce contrôleur. Lorsque la période est mise en surbrillance, le nom de la période apparaît directement sous le numéro de planification.

    REMARQUE: Les périodes qui ne sont pas actives ne s’affichent pas dans l’écran ASSIGN PERIODS.
  5. Pour attribuer des périodes à d’autres planifications, changez de numéro de planification et répétez l’étape 4.

  6. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < pour revenir à l’écran précédent ou sélectionnez un autre numéro SCH auquel attribuer des périodes.

Visualisation des pages : Lorsque vous affichez un nombre d’éléments attribués (disjoncteurs, périodes, etc.) supérieur à celui qui apparaîtra sur un seul écran, « Pages are used ». Un numéro de page (p01) apparaît à l’extrême droite de l’écran. Déplacez le curseur sur le numéro de page et utilisez la touche +/– pour afficher d’autres pages.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.