63249-420-409

Présentation de l’écran

Cette section décrit les écrans disponibles du contrôleur et leur utilisation générale.

Écran principal

À la mise sous tension, réinitialisation ou temporisation, l’écran principal s’affiche :

  • L’écran principal est le premier écran affiché sur le contrôleur. Le contrôleur revient automatiquement à l’écran principal si aucune des touches n’est actionnée pendant une période de 5 minutes.

  • L’heure et la date actuelles sont affichées. Les indicateurs Rx (réception) et Tx (transmission) indiquent l’activité des communications série (ils sont inactifs le reste du temps). Le mode RUN ou HALT s’affiche à côté des champs de date et d’heure (voir Réglage du mode de fonctionnement sous Configuration du fonctionnement avancé pour plus d’informations sur les modes RUN et HALT). Un astérisque (*) à côté d’un E1, E2 ou E3 indique que des communications Ethernet sont utilisées.

REMARQUE: Pour attribuer un nom à ce contrôleur, sélectionnez MENU > SETUP > CONTROLLER > CONTROLLER NAME.

Accès aux écrans Menu

Pour afficher l’écran MAIN MENU, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran Main, sélectionnez MENU.

    L’écran MAIN MENU s’affiche :

  2. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez un des menus disponibles (Status/Control, Setup, ou Advanced) pour l’afficher.

    L’écran MAIN MENU fournit des chemins de navigation vers tous les écrans des sous-menus. Naviguez dans ces sous-menus pour configurer le contrôleur. Chaque sous-menu est répertorié dans .

Niveaux d’accès aux écrans et sous-écrans

Un niveau d’accès est attribué à chaque écran et à chaque propriété. Un niveau d’accès active ou désactive l’accès à certains écrans et propriétés du contrôleur en empêchant le curseur de les sélectionner.

REMARQUE: Pour contrôler l’accès utilisateur, un code d’accès doit être attribué à un niveau d’accès. Une fois qu’un code d’accès est défini, vous devez vous connecter via les écrans du contrôleur.

EXEMPLE : Le niveau 1 a un code d’accès de 1234 et le niveau 2 a un code d’accès de 9876. Connectez-vous en utilisant 1234 pour accéder au niveau 1, ou connectez-vous en utilisant 9876 pour accéder au niveau 2. Si des codes incorrects sont utilisés, le contrôleur n’est pas accessible. Le contrôleur revient à l’écran principal.

Le niveau 1 correspond au niveau d’accès le plus élevé. Il permet d’accéder à toutes les fonctions du contrôleur. Définir un code d’accès pour le niveau 1 revient à définir un mot de passe principal pour un contrôleur. Les niveaux 1 à 3 doivent tous être réglés sur 0000 (par défaut) pour désactiver la protection par code d’accès. Une fois le code de niveau 1 modifié de 0000, le code d’accès correct doit être utilisé pour accéder au contrôleur en tant qu’utilisateur de niveau 1. Seuls les utilisateurs de niveau 1 peuvent modifier les codes d’accès.

Les fonctions accessibles par niveau d’accès sont les suivantes :

  • Niveau 1 (le plus élevé) — définition des codes d’accès, toutes les fonctions de configuration, réinitialisation des compteurs, fonctions avancées

  • Niveau 2 – réglage de l’horloge, accès aux forçages, planifications

  • Niveau 3 (le plus bas) — affichage de l’état (aucune configuration)

REMARQUE: Voir Niveaux d’accès aux écrans du contrôleur pour les niveaux d’accès et les sous-écrans.

Si un code d’accès de niveau inférieur est défini sans qu’un code de niveau supérieur ne le soit (0000), le code de niveau inférieur défini hérite des autorisations d’accès de niveau supérieur non définies.

EXEMPLE : Si un code d’accès de 5555 est entré pour le niveau 2, mais que le niveau 1 reste 0000, le niveau 2 hérite alors des autorisations d’accès de niveau 1.

Trois points importants concernant l’accès au contrôleur :

  • Les codes d’accès limitent l’accès aux fonctions du contrôleur depuis la face avant d’un contrôleur uniquement. Les codes d’accès ne sont pas nécessaires pour utiliser les fonctions LCS.

  • Outre l’utilisation de codes d’accès pour limiter l’accès à des fonctions spécifiques à partir de la face avant du contrôleur, l’accès par la face avant peut être désactivée complètement.

  • Les mots de passe des pages web POWERLINK sont indépendants des codes d’accès de la face avant du contrôleur.
REMARQUE: Pour définir chacun des codes d’accès au contrôleur (nécessite un accès de niveau 1), voir Réglage des codes d’accès.

Niveaux d’accès aux écrans du contrôleur

Écrans principaux Sous-écrans Niveau d’accès
1 2 3
Main Menu Access         X X X
Status / Control I/O Terminal Terminal Inputs     X X X
Zone Details Direct Details Control*   X X X
Source Details Direct Source Details Control*   X X X
By Source View Source Zones   X X X
By Breaker View Breaker Zones   X X X
Schedule Special Days Active Periods   X X X
Periods Active Schedules   X X X
Assigned SP Days   X X X
Schedules Assigned Periods   X X X
Comms Ethernet Status Clear Ethernet Status Counter*   X X X
Serial Status     X X X
Modbus Status Clear Modbus TCP Status Counter*   X X X
SUBnet Status Clear SUBnet Status Counter*   X X X
BACnet Status BACnet Objects   X X X
Input Details Direct Input Control*   X X X
Sync     X X X
Panel Breaker Details Clear Breaker Details Counter* X X X
Breaker Control* X X X
By Panel   X X X
By Zone   X X X
Bus     X X X
Panel View Panel Buses   X X X
Controller       X X X
Main Menu Setup I/O Terminal Terminal Name     X    
Zone Zone Name     X    
Sources     X    
Priority     X    
Breaker View/Edit   X    
Test Breakers   X    
Clear Breakers Clear ALL Breakers X    
Learn Add Breakers X    
Delete Breakers X    
Comms Loss     X    
Schedule Special Days Special Day Name   X X  
Periods Period Name   X X  
Clear Clear ONLY Period selected X    
Clear ALL Periods X    
Add Special Days   X X  
Schedules Schedule Name   X X  
Assigned Periods   X X  
Comms Ethernet Comms TCP/IP   X    
BACnet/IP   X    
Serial Comms BACnet Comms   X    
Comms Loss Action     X    
Input Input Name     X    
Assignments     X    
Timer     X    
Sync     X    
Panel Breaker Breaker Name   X    
Panel Panel Name   X    
Controller Breaker Timing     X    
Clock Time/Date   X X  
Settings   X X  
DST   X X  
Controller Name     X    
Main Menu Advanced Access Codes       X    
Restore Defaults Save Comms     X    
Save Comms — Panels     X    
Factory Defaults     X    
Operating Mode       X    
REMARQUE: Le niveau d’accès de niveau 3 pour les écrans Status/Control permet uniquement de visualiser l’état, sans modifier les autres options de menu de l’écran.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.