63249-420-409

Saisie des codes d’accès à l’écran

REMARQUE: Si le sous-titre ACCESS n’apparaît pas dans l’écran MAIN MENU, les codes d’accès ne sont pas actuellement définis et vous pouvez accéder à tous les écrans.

Si un code d’accès est requis, procédez comme suit pour l’entrer :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ACCESS.

    L’écran ACCESS LOGIN s’affiche :

  2. Positionnez le curseur sur chaque emplacement de chiffre (*) à l’aide de la touche + ou – pour augmenter ou diminuer le nombre et entrer le code d’accès à 4 chiffres attribué.

  3. Enregistrez le code entré en déplaçant le curseur sur la flèche de sortie ACCESS CODES (<) en haut de l’écran.

    Le code d’accès entré est comparé à la table des codes d’accès et le niveau de connexion attribué est affiché.

    REMARQUE: Une minuterie de cinq minutes redémarre à chaque appui sur une touche. À l’expiration de ce délai, le code d’accès entré est effacé et l’utilisateur est déconnecté.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.