63249-420-409

Programmation d’un nouveau système

REMARQUE: Utilisez une approche descendante pour la configuration et la programmation du contrôleur. Chaque sous-écran doit être configuré dans l’ordre indiqué dans la table des matières. Voir Niveaux d’accès aux écrans du contrôleur pour l’accès à l’écran ainsi que l’emplacement de certains sous-écrans.
  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP.

    L’écran SETUP MENU s’affiche :

  2. À partir de l’écran SETUP MENU, sélectionnez une des options suivantes :

    • I/O TERMINAL: Définissez le nom et le type de la borne.

    • INPUT: Définissez le nom de l’entrée, attribuez les bornes et/ou les groupes C-Bus™, temporisations, synchronisation et valeurs de seuil haut/bas.

    • ZONE: Définissez le nom de la zone, les sources, les priorités, l’action de perte de communication et l’attribution de disjoncteurs.

    • PANEL: Définissez le nom du disjoncteur, le type de clignotement, la temporisation d’alarme ON et le type. Définissez le nom, la configuration, le numéro de départ et la séquence des disjoncteurs du panneau.

    • SCHEDULE: Ajout et planification de périodes et de jours spéciaux.

    • CONTROLLER: Définissez le nom du contrôleur (affiché dans le menu principal). Réglez les différentes valeurs de temporisation du disjoncteur. Définissez la date et l’heure de l’horloge, l’heure d’été, l’emplacement géographique, le fuseau horaire et le format de l’horloge.

    • COMMS: Définissez les communications série et Ethernet.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.