63249-420-409

Configuration du fonctionnement avancé

Pour accéder à l’écran ADVANCED MENU, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED.

    L’écran ADVANCED MENU s’affiche :

  2. À partir de cet écran, vous pouvez :

    • Régler les codes d’accès pour sécuriser les écrans du contrôleur avec des niveaux d’accès

    • Restaurer les valeurs par défaut

    • Sélectionner les modes de fonctionnement

Réglage des codes d’accès

Pour régler les codes d’accès, procédez comme suit :

REMARQUE: Le réglage ou la modification d’un des codes d’accès au contrôleur nécessite un accès de niveau 1 (voir Niveaux d’accès aux écrans et sous-écrans sous Présentation de l’écran).
  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > ACCESS CODES.

    L’écran ACCESS CODES s’affiche :

    L’écran affiche les codes en vigeur pour chacun des trois niveaux. L’écran précédent est l’écran par défaut ACCESS CODES.

  2. Utilisez les touches Précédent et Suivant pour déplacer le curseur sur les chiffres souhaités, puis utilisez les touches Plus et Moins pour modifier chaque chiffre (0-9) à la position du curseur.

  3. Enregistrez les nouveaux codes en déplaçant le curseur de la zone du mot de passe.

    REMARQUE: Veillez à enregistrer les codes d’accès entrés. Vous ne pourrez pas accéder à la face avant du contrôleur sans ces codes.

Options de l’écran ACCESS CODES

Option Valeur Description
Level 1 (Highest) 0000*–9999

Niveau d’accès le plus élevé. Il permet d’accéder à toutes les fonctions du contrôleur. Lorsque cette option est définie, seuls les écrans non vitaux sont accessibles à l’utilisateur. Voir Niveaux d’accès aux écrans du contrôleur pour toutes les exigences de niveau d’accès.

REMARQUE: Le code de niveau 1 « 0000 » (valeur par défaut) désactive la protection par code d’accès. Une fois que le code d’accès de niveau 1 « 0000 » a été remplacé par un autre, le code de niveau 1 doit être entré pour changer les codes d’accès.

EXEMPLE : Réglage des codes d’accès, toutes les fonctions de configuration, la réinitialisation des compteurs, les fonctions avancées

Level 2 0000*–9999 EXEMPLE : Réglage de l’horloge, accès aux commandes prioritaires, planifications.
Level 3 (Lowest) 0000*–9999

Visualisation de l’état (aucune configuration)

REMARQUE: Si un code d’accès de niveau inférieur est réglé sans qu’un code de niveau supérieur ne soit défini (0000), le code de niveau inférieur réglé hérite des autorisations d’accès de niveau supérieur non définies. Par exemple, si un code d’accès de 5555 est entré pour le niveau 2, mais que le niveau 1 reste égal à 0000, le niveau 2 hérite alors des autorisations d’accès de niveau 1.
Access Login DISABLED* ou ENABLED

Sélectionnez ENABLED pour activer la connexion avec code d’accès. DISABLED supprime la connexion avec code d’accès, ce qui permet à l’utilisateur d’afficher tous les écrans.

REMARQUE: Si au moins un des codes de niveau d’accès a été réglé, le paramètre Access Login est ENABLED. Si aucun des codes n’a été défini (tous sont réglés sur 0000), Access Login est DISABLED, ce qui permet un accès non protégé à tous les écrans et fonctions du contrôleur.

Restauration des valeurs par défaut 

Pour restaurer les valeurs par défaut, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > RESTORE DEFAULTS.

    L’écran RESTORE DEFAULTS s’affiche :

  2. À partir de cet écran, vous pouvez :

    • Restaurer les valeurs par défaut, mais conserver les paramètres de communication.

    • Restaurer les valeurs par défaut, mais conserver les paramètres de communication et de panneau.

    • Restaurer les réglages d’usine par défaut.

Écran SAVE COMMS

REMARQUE: Cet écran permet de restaurer partiellement la configuration par défaut du contrôleur, à l’exception des communications. Les étapes suivantes donnent une liste des fonctions affectées.

Pour accéder à SAVE COMMS, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > SAVE COMMS.

    L’écran SAVE COMMS s’affiche :

  2. Sélectionnez YES pour restaurer partiellement les valeurs par défaut du contrôleur (sauf la configuration des communications).

    REMARQUE: Confirmez que la restauration partielle est voulue avant de sélectionner YES. Lorsque vous répondez YES, un lien avec l’invite « Restore Now » s’affiche. Une fois la restauration effectuée, placez le curseur sur ce lien et appuyez sur la touche + pour exécuter la restauration. Le contrôleur affiche une notification à l’écran indiquant que la restauration s’est produite. Le contrôleur est réinitialisé après cette opération.
  3. Si vous avez répondu YES, les valeurs par défaut suivantes sont rétablies :

    • Borne

    • Entrée

    • Zone

    • Planification

    • Période

    • Jour spécial

    • Système

    • Panneau

    • Bus

    • Cliché du bus

    • Sortie C-Bus

    • Horloge

    REMARQUE: Si vous quittez l’écran sans effectuer la restauration, le contrôleur revient à l’écran RESTORE DEFAULTS.

Écran SAVE COMMS-PANELS

REMARQUE: Cet écran permet de restaurer partiellement les valeurs par défaut du contrôleur, à l’exception de la configuration des communications et des panneaux. Les étapes suivantes donnent la liste des fonctions affectées.

Pour accéder à SAVE COMMS-PANELS, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > SAVE COMMS-PANELS.

    L’écran SAVE COMMS-PANELS s’affiche :

  2. Sélectionnez YES pour restaurer partiellement les réglages d’usine par défaut du contrôleur (sauf la configuration des communications et des panneaux).

    REMARQUE: Confirmez que la restauration partielle est voulue avant de sélectionner YES. Lorsque vous répondez YES, un lien avec l’invite « Restore Now » s’affiche. Une fois la restauration effectuée, placez le curseur sur ce lien et appuyez sur la touche + pour exécuter la restauration. Le contrôleur affiche une notification à l’écran indiquant que la restauration s’est produite. Le contrôleur est réinitialisé après cette opération.
  3. Si vous avez répondu YES, les valeurs par défaut suivantes sont rétablies :

    • Borne

    • Entrée

    • Zone

    • Planification

    • Période

    • Jour spécial

    • Système

    • Bus

    • Cliché du bus

    • Sortie C-Bus

    • Horloge

    REMARQUE: Si vous quittez l’écran sans effectuer l’opération de restauration, vous revenez à l’écran RESTORE DEFAULTS.

Réglage des valeurs par défaut

REMARQUE: Cet écran permet de restaurer complètement la configuration par défaut du contrôleur. Les étapes suivantes répertorient les fonctions attribuées.
AVIS
RISQUE DE FONCTIONNEMENT INATTENDU OU INCORRECT
La restauration rétablira tous les paramètres par défaut du contrôleur. Vérifiez que FULL RESTORE est voulu avant de sélectionner YES.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Pour accéder à FACTORY DEFAULTS, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > FACTORY DEFAULTS.

    L’écran FACTORY DEFAULTS s’affiche :

  2. Sélectionnez YES pour restaurer ENTIÈREMENT les valeurs par défaut du contrôleur.

    Cette restauration COMPLÈTE restaure la configuration par défaut du contrôleur, notamment la configuration des communications et du panneau.

    REMARQUE: Vérifiez que FULL RESTORE est voulu avant de sélectionner YES. Une fois que vous avez sélectionné YES, un écran d’invite s’affiche. Déplacez le curseur sur cette invite et appuyez sur la touche + pour exécuter la restauration. Une fois la restauration effectuée, le contrôleur affiche une notification à l’écran indiquant que la restauration s’est produite. Le contrôleur est réinitialisé après cette opération.
  3. Appuyez sur la flèche < pour naviguer jusqu’à l’écran précédent.

    REMARQUE: Si vous quittez l’écran sans effectuer la restauration, le contrôleur revient à l’écran RESTORE DEFAULTS.

Réglage du mode de fonctionnement

Il existe deux modes de fonctionnement : RUN et HALT. En mode RUN (par défaut), tous les programmes de disjoncteur configurés fonctionnent automatiquement. En mode HALT, le fonctionnement du système est arrêté.

REMARQUE: Le mode de fonctionnement du contrôleur s’affiche sur l’écran principal.

Pour régler le mode de fonctionnement, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez ADVANCED > OPERATING MODE.

    L’écran OPERATING MODE s’affiche :

  2. Les options de mode de fonctionnement sont les suivantes :

    RUN — Le contrôleur fonctionne normalement en commutant des disjoncteurs conformément à la configuration du contrôleur.

    HALT — La commutation des disjoncteurs est suspendue.

    REMARQUE: Une brève explication des modes apparaît à l’écran. Le mode par défaut est RUN. Lorsque vous quittez l’écran, le contrôleur revient à l’écran ADVANCED MENU.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.