63249-420-409

Configuration de borne d’E/S

Pour configurer les options de borne, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > I/O TERMINAL.

    L’écran TERMINAL SETUP s’affiche :

  2. Configurez les options d’entrée répertoriées dans le tableau suivant.

  3. Quittez l’écran TERMINAL SETUP pour enregistrer ou changez de TRM.

Options de configuration de borne

Option Valeur Description
Active YES ou NO Détermine si la borne en question est utilisée activement dans la logique du contrôleur. Les valeurs valides sont « Y » et « N ». Si vous réglez sur « N », la configuration de la borne est conservée, mais simplement exclue de la logique et de la commande.
Terminal Digital (toutes les bornes)
Analog – (bornes 1-4 uniquement)
Status Output (bornes 9-16 uniquement)
Indique le type de commutateur physique connecté à la borne.
Type Voir Types et descriptions de bornes. Indique le sous-type de l’appareil physique connecté à la borne. Par rapport au « type ».

Paramètres de la borne

Option Description
DIGITAL Momentary Toggle
Momentary On
Momentary Off
Dual Momentary
Maintained NO
Maintained NC
Maintained Toggle
REMARQUE: Voir Types et descriptions de bornes pour chaque option.
ANALOG Voltage 0–5 V
Voltage 0–10 V
Current 4–20 mA

Types et descriptions de bornes

Option Description
MOMENTARY TOGGLE Type momentané avec basculement (momentané à 2 fils). L’état d’entrée alterne entre ON et OFF lors des fermetures de contact suivantes.
MOMENTARY ON Momentané ON. L’état d’entrée est commandé sur ON lorsque le contact est fermé.
MOMENTARY OFF Momentané OFF. L’état d’entrée est commandé sur OFF lorsque le contact est fermé.
DUAL MOMENTARY Momentané double (momentané à 3 fils). L’état d’entrée est commandé sur ON ou OFF, selon le contact fermé. Ce réglage nécessite 2 bornes au format suivant : 1 et 9, 2 et 10 ... 8 et 16.
MAINTAIN NO (par défaut) Maintenu N.O. (normalement ouvert). L’état d’entrée est commandé sur ON lorsque les contacts se ferment. L’état d’entrée est commandé sur OFF lorsque les contacts s’ouvrent.
MAINTAIN NC Maintenu NF (normalement fermé). L’état d’entrée est commandé sur ON lorsque les contacts s’ouvrent. L’état d’entrée est commandé sur OFF lorsque les contacts se ferment.
MAINTAIN TOGGLE Type maintenu avec basculement. L’état d’entrée alterne entre ON et OFF à chaque fermeture de la position du contact.

Attribution d’un nom à une borne

Pour attribuer ou modifier les noms des bornes d’E/S, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > I/O TERMINAL > TERMINAL NAME, comme indiqué ci-dessous.

  2. Sélectionnez le numéro TRM (borne) (001 s’affiche).

  3. Entrez le nom de la borne (voir Entrée ou modification d’un nom ).

  4. Pour enregistrer, quittez l’écran TERMINAL NAME et revenez à l’écran TERMINAL SETUP ou changez de numéro TRM.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.