63249-420-409

Configuration des entrées

L’objet d’entrée s’interface avec les contacts secs de borne et/ou les valeurs analogiques des capteurs, permet de configurer diverses temporisations et se synchronise avec différents autres états d’objet. Ces options permettent à l’entrée de définir un niveau analogique ou un état logique ON/OFF. Les objets disponibles sont :

  • Zones

  • Entrées

  • Planifications

  • Disjoncteurs et panneaux

  • Sources distantes

  • Bornes

Pour configurer des entrées, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUTS.

    L’écran INPUT SETUP s’affiche :

  2. Configurez les options d’entrée répertoriées dans Options de configuration d’entrées.

Options de configuration d’entrées

Option Valeur Description
Active Y ou N (oui ou non) Détermine si l’entrée en question est utilisée activement dans la logique du contrôleur. Les valeurs valides sont « Y » et « N ». Si vous réglez sur « N », la configuration de l’entrée est conservée, mais simplement exclue de la logique et du contrôle.
High Event Pourcentage (0-100) Cela permet de configurer la valeur du seuil haut. Lorsque le niveau de la valeur d’entrée dépasse cette valeur, l’entrée passe à ON.
Low Event Pourcentage (0-100) Cela permet de configurer la valeur du seuil bas. Lorsque le niveau de la valeur d’entrée descend sous cette valeur, l’entrée passe à OFF.
Assignments 1-16 pour les bornes
1-256 pour C-Bus
1-512 pour DMX

Cela permet d’attribuer des entrées à la borne, au groupe et à l’application C-Bus ou à l’emplacement DMX.

REMARQUE: Les options C-Bus et DMX ne sont pas disponibles sauf si les protocoles sont activés dans Configuration des paramètres de communication .
Timer TIMED ON, OFF-DELAY, NO TIMER ou ON-DELAY
00:00:00 h à 18:00:00 h (par incréments de 1 seconde)
Cela permet de configurer l’entrée pour la commande lorsqu’elle est activée et pendant combien de temps elle est activée ou retardée.
Sync

Numéro de synchronisation variable en fonction de l’objet synchronisé :

  • Entrée 1-256 (impossible de synchroniser l’entrée avec elle-même)

  • Borne 1-16

  • Zone 1-256

  • Planification 1-64

  • Disjoncteur 1-84 ET Panneau 0-7

  • Source distante 1-64

Cette commande synchronise les entrées sélectionnées avec les états des autres objets :
Entrée
Borne
Zone
Planification
Disjoncteur
Sources à distance

Inversion d’événement haut/bas

Le fonctionnement ON/OFF des événements hauts et bas peut être inversé.

Les paramètres typiques des événements hauts/bas sont listés ci-dessous :

  • High Event: ON:xxx%

  • Low Event: OFF:xxx%

Le fonctionnement et les valeurs peuvent être inversés pour passer à OFF en cas d’événement « haut » et à ON en cas d’événement « bas », comme illustré ci-dessous :

  • High Event: OFF:xxx%

  • Low Event: ON:xxx%

Pour inverser les valeurs et les opérations d’événement haut/bas, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUTS, comme indiqué ci-dessous:

  2. Placez le curseur sur la valeur ON/OFF de l’événement haut ou bas.

  3. Commutez l’événement ON ou OFF.

  4. Définissez les valeurs en pourcentage des événements haut et bas.

  5. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < et revenez à l’écran SETUP MENU ou changez de numéro INP.

Attribution d’un nom à une entrée

Pour attribuer ou modifier des noms d’entrée, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUT > INPUT NAME, comme indiqué ci-dessous.

  2. Sélectionnez le numéro de l’entrée à nommer.

  3. Entrez le nom de l’entrée (voir Entrée ou modification d’un nom ).

  4. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < et revenez à l’écran INPUT SETUP ou changez de valeur INP.

Attribution des entrées

Les attributions d’entrées permettent d’attribuer une entrée à une borne, un groupe et une application C-Bus ou un emplacement DMX.

Pour configurer des attributions à une entrée spécifique, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUTS > ASSIGNMENTS.

    L’écran INPUT ASSIGNMENTS s’affiche :

  2. Sélectionnez le numéro d’entrée (INP 001) attribué des entrées à la borne, au groupe et à l’application C-Bus ou à l’emplacement DMX.

  3. Attribuez Y ou N (oui ou non) à une borne, à un groupe et à une application C-Bus ou un emplacement DMX.

  4. Sélectionnez le numéro de borne, de groupe C-bus ou d’emplacement DMX à attribuer.

  5. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < et revenez à l’écran INPUT SETUP ou changez de valeur INP.

Configuration des minuteries d’entrée

La minuterie permet de définir une durée d’activation ou de retard pour l’entrée sélectionnée.

Pour configurer une minuterie sur une entrée spécifique, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUTS > TIMER.

    L’écran INPUT TIMER SETUP s’affiche :

  2. Sélectionnez le numéro d’entrée (INP 001) associé à l’entrée. Attribuez un type de minuterie et une durée.

  3. Configurez les options de la minuterie. Le tableau Options de minuterie ci-dessous fournit des informations sur la configuration des options de minuterie pour votre application.

    Options de minuterie

    Options Valeur Description
    Timer type TIMED ON
    OFF-DELAY
    ON-DELAY
    NO TIMER

    Si l’option TIMED ON est sélectionnée, une minuterie est utilisée pour mettre automatiquement le circuit à OFF à l’expiration de la minuterie.

    Si OFF-DELAY est sélectionné, le temps ON est étendu lorsque le circuit passe à OFF.

    Si l’option ON-DELAY est sélectionnée, le temps OFF est prolongé lorsque le circuit est à ON.

    Timer Duration

    00:00:00 – 18:00:00

    HH:MM:SS
    (par incréments de 1 seconde)

    Durée spécifiée chargée dans la minuterie d’entrée lorsque l’entrée est à ON.
  4. Pour enregistrer, appuyez sur la touche < et revenez à l’écran INPUT SETUP ou changez de valeur INP.

Synchronisation des entrées

La synchronisation des entrées permet d’associer une entrée à une autre entrée, une autre planification, une autre zone, un autre disjoncteur ou une autre source distante. Cela permet une meilleure coordination pour les systèmes d’éclairage complexes. La fonction de synchronisation des entrées a trois fonctions principales. Voir Options de synchronisation des entrées.

Options de synchronisation des entrées

Fonction de synchronisation des entrées Description Exemple
Input Mettre une entrée ON ou OFF lorsqu’un événement se produit. L’événement est l’action ON ou OFF d’une autre entrée, d’une autre planification, d’une autre zone ou d’une autre source distante. Balayer un interrupteur mural à OFF la nuit lorsque l’entrée est synchronisée avec une planification.
Input Inhibit Désactiver ou activer une entrée en fonction d’un événement. Inhiber un interrupteur mural dans une zone publique pendant la journée quand il est synchronisé avec la planification de cette zone.
Timer Inhibit Si une temporisation est configurée pour l’entrée, il est possible de la désactiver en fonction d’un événement. Désactiver la temporisation pendant la journée, mais la laisser fonctionner comme une commande prioritaire temporisée la nuit.
REMARQUE: Le contrôleur permet d’inverser l’action ON/OFF de l’entrée par rapport à l’événement.

EXEMPLE : L’entrée est ON lorsqu’une planification est OFF.

Configurer la synchronisation des entrées

Pour configurer la synchronisation d’entrées, procédez comme suit :

  1. À partir de l’écran MAIN MENU, sélectionnez SETUP > INPUT > SYNC.

    L’écran INPUT SYNC SETUP s’affiche :

    Dans cet écran, le numéro d’entrée (INP) est 001.

  2. Sélectionnez le numéro d’entrée (INP) (compris entre 1 et 256).

  3. Configurez les options de synchronisation d’entrées à l’aide des informations dans Exemples d’écrans de synchronisation.

Exemples d’écrans de synchronisation

Types de synchronisation Méthode de synchronisation Exemple d’écran d’entrée Exemple d’écran d’inhibition des entrées Exemple d’écran d’inhibition de la temporisation Description
Input
Input Inhibit
Timer Inhibit
Événements ON
  1. Sélectionnez l’action lorsque la source de synchronisation est ON (passe à ON ou passe à OFF lorsque la source de synchronisation est ON).

  2. Sélectionnez la source de synchronisation.

  3. Sélectionnez le numéro de la source de synchronisation.

Événements OFF
  1. Sélectionnez l’action lorsque la source de synchronisation est OFF (passe à ON ou passe à OFF lorsque la source de synchronisation est OFF).

  2. Sélectionnez la source de synchronisation.

  3. Sélectionnez le numéro de la source de synchronisation.

Événements ALL
  1. Sélectionnez l’action lorsque la source de synchronisation est ON ou OFF, c.-à-d. mise à ON ou à OFF lorsque la source de synchronisation est mise à ON ou à OFF.

  2. Sélectionnez les sources de synchronisation.

  3. Sélectionnez le numéro des sources de synchronisation.

REMARQUE: Tous les types de synchronisation ont une méthode de synchronisation NO SYNC. Si cette option est sélectionnée, l’entrée n’est synchronisée avec aucune source de synchronisation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.