63249-420-409

Configuración avanzada de funcionamiento

Para acceder a la pantalla ADVANCED MENU, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED.

    Aparece la pantalla ADVANCED MENU:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Configure los códigos de acceso para asegurar las pantallas del controlador con niveles de acceso.

    • Restaure valores predeterminados.

    • Seleccione modos operativos.

Configurar los códigos de acceso

Para configurar los códigos de acceso, siga estos pasos:

NOTA: Configurar o cambiar cualquiera de los códigos de acceso del controlador requiere acceso de nivel 1 (consulte Niveles de acceso a la pantalla y subpantallas en Descripción general de la pantalla).
  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > ACCESS CODES.

    Aparecerá la pantalla ACCESS CODES:

    La pantalla muestra los códigos actuales para cada uno de los tres niveles. La pantalla anterior es la pantalla predeterminada de ACCESS CODES.

  2. Use las teclas “Atrás” y “Siguiente” para mover el cursor sobre los dígitos deseados, luego use las teclas “Más” y “Menos” para cambiar cada número (0-9) en la posición del cursor.

  3. Guarde los nuevos códigos alejando el cursor del área de contraseñas.

    NOTA: Asegúrese de registrar los códigos de acceso ingresados. No podrá acceder al panel frontal del controlador sin estos códigos.

Opciones de la pantalla ACCESS CODES

Opción Valor Descripción
Level 1 (Highest) 0000*-9999

El nivel de acceso más alto. Proporciona acceso a todas las funciones del controlador. Cuando está definido, el usuario solo puede acceder a las pantallas que no son vitales. Consulte Niveles de acceso a la pantalla del controlador para conocer todos los requisitos de nivel de acceso.

NOTA: Un código de nivel 1 de 0000 (el valor predeterminado) deshabilita la protección del código de acceso. Una vez que el código de acceso de nivel 1 se ha cambiado a un valor distinto de 0000, se debe introducir el código de nivel 1 para cambiar los códigos de acceso.

EJEMPLO: Configurar códigos de acceso, todas las funciones de configuración, borrar contadores, funciones avanzadas

Level 2 0000*-9999 EJEMPLO: Configuración del reloj, acceso a anulaciones, horarios.
Level 3 (Lowest) 0000*-9999

Estado de visualización (sin configuración)

NOTA: Si se define un código de acceso de nivel inferior y se deja sin definir un código de nivel superior (0000), el código de nivel inferior definido heredará los permisos de acceso del nivel superior no definidos. Por ejemplo, si se introduce un código de acceso de 5555 para el nivel 2, pero el nivel 1 se deja como 0000, el nivel 2 heredará los permisos de acceso del nivel 1.
Access Login DISABLED* o ENABLED

Seleccione ENABLED para activar el inicio de sesión con código de acceso. DISABLED quita el inicio de sesión con el código de acceso, lo que permite que el usuario vea todas las pantallas.

NOTA: Si al menos uno de los códigos de nivel de acceso se ha configurado, el inicio de sesión de acceso está configurado en ENABLED. Si no se ha configurado ninguno de los códigos (todos están configurados en 0000), el inicio de sesión de acceso se configura en DISABLED, lo que permite el acceso sin protección a todas las pantallas y las funciones del controlador.

Restaurar a valores predeterminados

Para restaurar a los valores predeterminados, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > RESTORE DEFAULTS.

    Aparece la pantalla RESTORE DEFAULTS:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Restaure a los valores predeterminados, pero deje intacta la configuración de comunicación.

    • Restaure a los valores predeterminados, pero deje intacta la configuración de comunicación y del panel.

    • Restaure la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Guardar comunicaciones

NOTA: Esta pantalla permite que la configuración del controlador se restaure parcialmente a los valores predeterminados de fábrica, excepto la de las comunicaciones. En los pasos siguientes se proporciona una lista de las características afectadas.

Para acceder a SAVE COMMS, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > SAVE COMMS.

    Aparece la pantalla SAVE COMMS:

  2. Seleccione "YES" (sí) para restaurar parcialmente el controlador a los valores predeterminados de fábrica (excluida la configuración de comunicaciones).

    NOTA: Verifique que la restauración parcial sea intencional antes de seleccionar YES. Después de responder "YES", aparece un vínculo con una pregunta que indica "Restore Now" (restaurar ahora). Al realizar la restauración, mueva el cursor sobre este enlace y presione la tecla + para ejecutar la restauración. El controlador proporcionará una notificación en pantalla de que se ha realizado la restauración. El controlador se reiniciará después de esta operación.
  3. Los siguientes elementos se restablecerán a los valores predeterminados si responde "YES" (sí):

    • Terminal

    • Input

    • Zone

    • Schedule

    • Periodo

    • Día especial

    • Sistema

    • Panel

    • Bus

    • Instantánea de la barra

    • Salida C-Bus

    • Clock

    NOTA: Si deja la pantalla sin realizar la operación de restauración, el controlador volverá a la pantalla RESTORE DEFAULTS.

Guardar los paneles de comunicaciones

NOTA: Esta pantalla permite que la configuración del controlador se restaure parcialmente a los valores predeterminados de fábrica, excepto la configuración de la comunicación y del panel. En los pasos siguientes se proporciona una lista de las características afectadas.

Para acceder a SAVE COMMS-PANELS, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > SAVE COMMS-PANELS.

    Aparece la pantalla SAVE COMMS-PANELS:

  2. Seleccione "YES" (sí) para restaurar parcialmente el controlador a los valores predeterminados de fábrica (excluida la configuración de comunicaciones y de paneles).

    NOTA: Verifique que la restauración parcial sea intencional antes de seleccionar YES. Después de responder "YES", aparece un vínculo con una pregunta que indica "Restore Now" (restaurar ahora). Al realizar la restauración, mueva el cursor sobre este enlace y presione la tecla + para ejecutar la restauración. El controlador proporcionará una notificación en pantalla de que se ha realizado la restauración. El controlador se reiniciará después de esta operación.
  3. Los siguientes elementos se restaurarán a los valores predeterminados si responde "YES" (sí):

    • Terminal

    • Input

    • Zone

    • Schedule

    • Periodo

    • Día especial

    • Sistema

    • Bus

    • Instantánea de la barra

    • Salida C-Bus

    • Clock

    NOTA: Si sale de la pantalla sin realizar la operación de restauración, volverá a la pantalla RESTORE DEFAULTS.

Configurar los valores predeterminados de fábrica

NOTA: Esta pantalla permite que la configuración del controlador se restaure COMPLETAMENTE a los valores predeterminados de fábrica. En los pasos siguientes se proporciona una lista de las características afectadas.
AVISO
PELIGRO DE OPERACIÓN NO INTENCIONAL O INCORRECTA
Si continúa con esta restauración, TODAS las configuraciones del controlador volverán a los valores predeterminados de fábrica. Verifique que la RESTAURACIÓN COMPLETA esté prevista antes de seleccionar YES.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Para acceder a los valores predeterminados de fábrica, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > RESTORING DEFAULTS > FACTORY DEFAULTS.

    Aparece la pantalla FACTORY:

  2. Seleccione YES para restaurar COMPLETAMENTE el controlador a los valores predeterminados de fábrica.

    Esta es una restauración COMPLETA que restaurará la configuración del controlador a los valores predeterminados, INCLUIDA la configuración de comunicaciones y del panel.

    NOTA: Verifique que la RESTAURACIÓN COMPLETA esté prevista antes de seleccionar YES. Después de seleccionar "YES", aparecerá una pantalla de indicaciones. Mueva el cursor sobre estas indicaciones y presione la tecla + para ejecutar la restauración. Al realizar la restauración, el controlador proporcionará una notificación en pantalla de que se ha realizado la restauración. El controlador se reiniciará después de esta operación.
  3. Seleccione la flecha hacia atrás "<" para navegar a la pantalla anterior.

    NOTA: Si deja la pantalla sin realizar la operación de restauración, el controlador volverá a la pantalla RESTORE DEFAULTS.

Configuración del modo de operación

Existen dos modos de operación: RUN y HALT. En el modo RUN (predeterminado), todas las programaciones de los interruptores automáticos que se hayan configurado funcionan automáticamente. En el modo HALT, se detiene el funcionamiento del sistema.

NOTA: El modo de funcionamiento del controlador se muestra en la pantalla principal.

Para configurar el modo de funcionamiento, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ADVANCED > OPERATING MODE.

    Aparece la pantalla OPERATING MODE:

  2. Las opciones del modo de funcionamiento son:

    RUN — El controlador opera normalmente los interruptores de conmutación de acuerdo con la configuración del controlador.

    HALT — Se suspende la conmutación de los interruptores.

    NOTA: En la pantalla aparecerá una breve explicación de los modos. El modo predeterminado es RUN. Al salir de la pantalla, el controlador volverá al ADVANCED MENU.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.