63249-420-409

Programación de un nuevo sistema

NOTA: Utilice un enfoque descendente para la configuración y programación del controlador. Cada subpantalla debe configurarse en el orden que se muestra en el Índice. Consulte Niveles de acceso a la pantalla del controlador para conocer la accesibilidad de la pantalla, así como la ubicación de subpantallas específicas.
  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP.

    Aparece la pantalla SETUP MENU:

  2. En el SETUP MENU, elija entre:

    • I/O TERMINAL: Defina el nombre y el tipo de terminal.

    • INPUT: Configure el nombre de la entrada, asigne terminales y/o C-Bus™ grupos, temporizadores, sincronización y valores de umbral alto/bajo.

    • ZONE: Establezca el nombre de la zona, las fuentes, las prioridades, las comunicaciones, la acción de pérdida de comunicación y asigne interruptores.

    • PANEL: Configure el nombre del interruptor, el tipo de parpadeo, el temporizador de alarma de encendido y el tipo. Establezca el nombre del panel, la configuración, el número de inicio del interruptor y la secuencia.

    • SCHEDULE: Agregue y programe días y periodos especiales.

    • CONTROLLER: Configure el nombre del controlador (que se muestra en el menú principal). Configure los diferentes valores de tiempo del interruptor. Configure la fecha/hora, el horario de verano, la ubicación geográfica, la zona horaria y el formato del reloj.

    • COMMS: Configure las comunicaciones en serie y Ethernet.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.