63249-420-409

Descripción general de la pantalla

Esta sección describe las pantallas disponibles del controlador y su uso general.

Pantalla principal

Cuando se enciende, se restablece o se agota el tiempo de espera, se muestra la pantalla principal:

  • La pantalla principal es la primera pantalla que se muestra en el controlador. El controlador regresa automáticamente a la pantalla principal si no se presiona ninguna de las teclas durante un periodo de 5 minutos.

  • Se muestran la hora y la fecha actuales. Los indicadores Rx (recibir) y Tx (transmitir) muestran la actividad de comunicación en serie (están en blanco en otros momentos). Aparece el modo RUN o HALT junto a los campos de hora y día (consulte Configuración del modo de operación en Configuración avanzada de funcionamiento para obtener más información acerca de los modos RUN y HALT). Un asterisco (*) junto a un E1, E2 o E3 indica que se están utilizando comunicaciones Ethernet.

NOTA: Para asignar un nombre a este controlador, seleccione “Menu” > “Setup” > “Controller” > “Controller Name”.

Acceso a las pantallas del menú

Para ver la pantalla del MAIN MENU, siga estos pasos:

  1. En la pantalla principal, seleccione MENU.

    Aparece la pantalla MAIN MENU:

  2. En la pantalla MAIN MENU, seleccione uno de los menús disponibles (Status/Control, Setup o Advanced) para verlos.

    La pantalla MAIN MENU proporciona rutas de navegación a todas las pantallas de submenús. Desplácese por estos submenús para configurar el controlador. Cada submenú se enumera en .

Niveles de acceso a la pantalla y subpantallas

Cada pantalla y propiedad tiene un nivel de acceso asignado. Un nivel de acceso habilita o deshabilita el acceso a determinadas pantallas y propiedades del controlador evitando que el cursor las seleccione.

NOTA: Para controlar el acceso de los usuarios, se debe asignar un código de acceso a un nivel de acceso. Una vez que se define un código de acceso, se debe iniciar sesión en las pantallas del controlador.

EJEMPLO: El nivel 1 tiene un código de acceso de 1234 y el nivel 2 tiene un código de acceso de 9876. Inicie sesión usando 1234 para obtener acceso de nivel 1 o inicie sesión usando 9876 para obtener acceso de nivel 2. Si se utilizan códigos incorrectos, entonces no se puede acceder al controlador. El controlador volverá a la pantalla principal.

El nivel 1 es el nivel de acceso más alto. Proporciona acceso a todas las funciones del controlador. Definir un código de acceso para el nivel 1 es como configurar una contraseña principal para un controlador. Todos los niveles del 1 al 3 deben configurarse en 0000 (predeterminado) para deshabilitar la protección del código de acceso. Una vez que el código de nivel 1 se cambia de 0000, se debe utilizar el código de acceso correcto para acceder al controlador como usuario de nivel 1. Solo los usuarios de nivel 1 pueden editar los códigos de acceso.

Las funciones a las que se puede acceder por nivel de acceso son las siguientes:

  • Nivel 1 (más alto): configuración de códigos de acceso, todas las funciones de configuración, restablecimiento de contadores, funciones avanzadas.

  • Nivel 2: configuración del reloj, acceso a las anulaciones, horarios

  • Nivel 3 (más bajo): estado de visualización (sin configuración)

NOTA: Consulte Niveles de acceso a la pantalla del controlador para conocer los niveles de acceso y las subpantallas.

Si se define un código de acceso de nivel inferior y no se define un código de nivel superior (0000), el código de nivel inferior definido heredará los permisos de acceso de nivel superior no definidos.

EJEMPLO: Si se ingresa un código de acceso de 5555 para el nivel 2, pero el nivel 1 sigue siendo 0000, el nivel 2 hereda los permisos de acceso del nivel 1.

Tres datos importantes sobre el acceso al controlador:

  • Los códigos de acceso limitan el acceso a las funciones del controlador únicamente desde el panel frontal de un controlador. Los códigos de acceso no son obligatorios para utilizar cualquier función de LCS.

  • Además de usar códigos de acceso para limitar el acceso a funciones específicas desde el panel frontal del controlador, se puede desactivar por completo la desactivación del acceso al panel frontal.

  • Las contraseñas para las páginas web POWERLINK son independientes de los códigos de acceso del panel frontal del controlador.
NOTA: Para configurar cada uno de los códigos de acceso del controlador (requiere acceso de nivel 1), consulte Configurar los códigos de acceso.

Niveles de acceso a la pantalla del controlador

Pantallas principales Subpantallas Nivel de acceso
1 2 3
Main Menu Access         X X X
Status / Control I/O Terminal Terminal Inputs     X X X
Zone Details Direct Details Control*   X X X
Source Details Direct Source Details Control*   X X X
By Source View Source Zones   X X X
By Breaker View Breaker Zones   X X X
Schedule Special Days Active Periods   X X X
Periods Active Schedules   X X X
Assigned SP Days   X X X
Schedules Assigned Periods   X X X
Comms Ethernet Status Clear Ethernet Status Counter*   X X X
Serial Status     X X X
Modbus Status Clear Modbus TCP Status Counter*   X X X
SUBnet Status Clear SUBnet Status Counter*   X X X
BACnet Status BACnet Objects   X X X
Input Details Direct Input Control*   X X X
Sync     X X X
Panel Breaker Details Clear Breaker Details Counter* X X X
Breaker Control* X X X
By Panel   X X X
By Zone   X X X
Bus     X X X
Panel View Panel Buses   X X X
Controller       X X X
Main Menu Setup I/O Terminal Terminal Name     X    
Zone Zone Name     X    
Sources     X    
Priority     X    
Breaker View/Edit   X    
Test Breakers   X    
Clear Breakers Clear ALL Breakers X    
Learn Add Breakers X    
Delete Breakers X    
Comms Loss     X    
Schedule Special Days Special Day Name   X X  
Periods Period Name   X X  
Clear Clear ONLY Period selected X    
Clear ALL Periods X    
Add Special Days   X X  
Schedules Schedule Name   X X  
Assigned Periods   X X  
Comms Ethernet Comms TCP/IP   X    
BACnet/IP   X    
Serial Comms BACnet Comms   X    
Comms Loss Action     X    
Input Input Name     X    
Assignments     X    
Timer     X    
Sync     X    
Panel Breaker Breaker Name   X    
Panel Panel Name   X    
Controller Breaker Timing     X    
Clock Time/Date   X X  
Settings   X X  
DST   X X  
Controller Name     X    
Main Menu Advanced Access Codes       X    
Restore Defaults Save Comms     X    
Save Comms — Panels     X    
Factory Defaults     X    
Operating Mode       X    
NOTA: El nivel de acceso 3 para las pantallas de estado/control solo permite ver el estado sin cambiar otras opciones de menú en la pantalla.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.