63249-420-409

Funcionamiento de la pantalla

La pantalla LCD con retroiluminación muestra la información como texto oscuro sobre un fondo claro. La posición del cursor se indica mediante texto claro sobre un fondo oscuro. Si se coloca el cursor en un símbolo de ruta de pantalla (< o >), el cursor se puede mover entre pantallas y si se coloca en un campo de valor, se puede cambiar ese valor. El texto subrayado indica los elementos seleccionados en un grupo de múltiples opciones. Consulte Teclas de un controlador para ver ejemplos de estas funciones.

Uso de las teclas

Las cuatro teclas de la pantalla proporcionan la navegación y la configuración de los campos de pantalla editables. Teclas de un controlador muestra las teclas y describe cómo utilizarlas para navegar.

Teclas de un controlador

Nombre de la tecla Tecla Aplicación de la tecla
Tecla “Atrás” La tecla “Atrás” mueve el cursor a la opción anterior, al valor cambiable o sobre un símbolo de ruta de pantalla (< o >)*.
Tecla “Siguiente” La tecla “Siguiente” mueve el cursor a la siguiente opción, valor cambiable o sobre un símbolo de ruta de pantalla (< o >)*.
Tecla “Menos”

La tecla “Menos” se utiliza para realizar las siguientes acciones:

  • Alternar o desplazarse hacia abajo por las opciones del elemento resaltado.

  • Disminuir el valor del elemento resaltado.

  • Actúa como una tecla de acceso directo moviendo el cursor al símbolo de ruta de pantalla que apunta a la izquierda (<) cuando está en cualquier símbolo de ruta de pantalla que apunta a la derecha (>)*.

Tecla “Más”

La tecla “Más” se utiliza para realizar las siguientes acciones:

  • Alternar o desplazarse hacia arriba por las opciones del elemento resaltado.

  • Aumentar el valor del elemento resaltado.

  • Ingresar a una pantalla cuando un símbolo de ruta de pantalla esté resaltado (< o >)*.

Navegación de la pantalla

Para indicar la navegación de varias pantallas, este manual utiliza el siguiente formato:

  • En el MAIN MENU, seleccione STATUS/CONTROL > INPUT > SYNC, como se muestra a continuación.

  • Seleccione STATUS/CONTROL en la pantalla MAIN MENU.

  • Seleccione INPUT en la pantalla STATUS/CONTROL MENU.

  • Seleccione SYNC en la pantalla INPUT para acceder a la pantalla INPUT SYNC STATUS.

Navegación básica

Siga estos pasos para realizar la navegación básica por la pantalla:

  1. Presione la tecla “Atrás” o “Siguiente” para resaltar el símbolo de ruta de pantalla que apunta hacia la derecha (>).

  2. Presione la tecla “Más” para desplazarse a la pantalla.

    En los siguientes ejemplos de pantalla, el cursor en la pantalla MAIN MENU resalta el símbolo de ruta de la pantalla SETUP, que lleva a la pantalla SETUP MENU.

Volver a la pantalla anterior

Para volver a la pantalla anterior:

  1. Presione la tecla “Atrás” o la tecla “Siguiente” para resaltar este símbolo (<) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

  2. Presione la tecla “Más” para retroceder una pantalla.

    El cursor regresa a la pantalla anterior (MAIN MENU en este ejemplo). En la pantalla SETUP MENU (mostrada anteriormente), la posición del cursor regresa a la pantalla MAIN MENU cuando se presiona la tecla “Más”.

NOTA: Si el cursor está en un símbolo de ruta de pantalla, presione la tecla “Menos” como acceso directo al símbolo de ruta de pantalla que apunta a la izquierda (<) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cambiar un valor

Para cambiar un valor de opción de pantalla, siga estos pasos:

  1. Utilice la tecla “Atrás” o la tecla “Siguiente” para desplazarse por las opciones de la pantalla y coloque el cursor sobre el valor que desea cambiar.

  2. Presione la tecla “Menos” o “Más” para cambiar el valor. La tecla “Más” aumenta el valor; la tecla “Menos” disminuye el valor.

    EJEMPLO: La posición del cursor se puede avanzar (tecla “Siguiente”) al valor “Minutos” o se puede retroceder (tecla “Atrás”) a <TIME/Date. El cursor solo se puede mover sobre campos seleccionables cuando el último campo seleccionable de una pantalla está resaltado. Si presiona la tecla “Siguiente”, el cursor se moverá al campo superior (<TIME/DATE).

Ingresar o cambiar un nombre

Para ingresar o cambiar un nombre, siga estos pasos:

  1. Utilice la tecla “Atrás” o “Siguiente” para colocar el cursor sobre cada carácter que desee ingresar o cambiar.

  2. Presione la tecla “Menos” o “Más” para desplazarse hacia atrás o hacia adelante hasta el carácter deseado. En el siguiente ejemplo, la posición del cursor permitirá cambiar la letra "T" en "THANKSGIVING".

    NOTA: Los caracteres válidos son A-Z, 0-9, + - ‘ # / ( ) & , . “ @ = [ESPACIO].

Selección a partir de una lista

Si selecciona de una lista, tenga en cuenta que hay dos tipos de listas:

  1. Lista de desplazamiento: solo se muestra UNA opción a la vez.

    1. Presione la tecla “Atrás” o “Siguiente” para mover el cursor sobre la opción que debe cambiarse. Se resaltará el primer elemento de una lista de desplazamiento.

    2. Utilice la tecla “Menos” o “Más” para desplazarse por las opciones disponibles. El texto resaltado cambia cada vez para indicar la siguiente opción. En el ejemplo siguiente, se selecciona “YES” entre DOS opciones diferentes: YES o NO.

  2. Lista marcada: se muestran todas las opciones disponibles; las opciones seleccionadas se marcan con un subrayado.

    1. Presione la tecla “Atrás” o “Siguiente” para mover el cursor sobre un elemento de la lista.

    2. Para seleccionar el elemento, presione la tecla “Más” mientras el elemento está resaltado. Ahora el elemento está subrayado. En el siguiente ejemplo, se seleccionan los días de lunes a viernes.

    3. Para desmarcar un elemento, presione la tecla “Menos” mientras el elemento está resaltado.

      El subrayado desaparece del elemento. En el siguiente ejemplo, los días de lunes a viernes están desmarcados.

Guardar los cambios

Algunos datos modificados del controlador pueden guardarse editando un campo y alejando el cursor del valor ingresado, pero todos los cambios pueden guardarse saliendo de la pantalla actual.

EJEMPLO: Al cambiar la hora de encendido de 7:00 a. m. a 7:30 a. m., la nueva hora pasa a ser válida después de salir de la pantalla.

Pantalla de error emergente

El controlador verifica automáticamente los cambios realizados y proporciona una alerta de usuario para los errores de ingreso de datos con una pantalla de error. Algunos ejemplos de errores de ingreso de datos son introducir fechas no válidas, como el 31 de febrero, o colocar una fecha de finalización anterior a una fecha de inicio. En estos casos, al salir de la pantalla, aparece una pantalla de ENTRY ERROR, como se muestra a continuación, con un mensaje que describe el error. El símbolo de la trayectoria de la pantalla conduce a la pantalla anterior para corregir el error.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.