63249-420-409

Configurar la terminal de E/S

Para configurar las opciones de la terminal, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > I/O TERMINAL.

    Aparece la pantalla TERMINAL SETUP:

  2. Configure las opciones de entrada que se enumeran en la tabla siguiente.

  3. Salga de la pantalla TERMINAL SETUP para guardar o cambiar el número de TRM.

Opciones de configuración de la terminal

Opción Valor Descripción
Active YES o NO Determina si la terminal dada se utiliza activamente en la lógica del controlador. Los valores válidos son "Y" y "N". Tenga en cuenta que al ajustar a "N" se mantendrá la configuración de la terminal, pero simplemente se excluirá de la lógica y del control.
Terminal Digital (todas las terminales)
Analógica - (solo terminales 1-4)
Salida de estado (solo terminales 9-16)
Indica el tipo de conmutador físico conectado a la terminal.
Type Consulte Tipos y descripciones de terminales. Indica el subtipo del dispositivo físico conectado a la terminal. En relación con el "Tipo".

Configuración de la terminal

Opción Descripción
DIGITAL Momentary Toggle
Momentary On
Momentary Off
Dual Momentary
Maintained NO
Maintained NC
Maintained Toggle
NOTA: Consulte Tipos y descripciones de terminales para cada opción.
ANALOG Voltage 0–5 V
Voltage 0–10 V
Current 4–20 mA

Tipos y descripciones de terminales

Opción Descripción
MOMENTARY TOGGLE Conmutación Momentánea (momentáneo de 2 hilos). El estado de entrada alterna entre ON y OFF en los cierres de contactos posteriores.
MOMENTARY ON Encendido momentáneo. El estado de entrada se establece en ON cuando el contacto está cerrado.
MOMENTARY OFF Apagado momentáneo. El estado de entrada se establece en OFF cuando el contacto está cerrado.
DUAL MOMENTARY Doble momentáneo (momentáneo de 3 hilos). El estado de entrada se ordena ON u OFF, según cuál contacto está cerrado. Esta configuración requiere 2 terminales en el siguiente formato: 1 y 9, 2 y 10 ... 8 y 16.
MAINTAIN NO (predeterminado) Mantenido N.O. (normalmente abierto). El estado de entrada se ordena ON cuando se cierran los contactos. El estado de entrada se ordena OFF cuando se abren los contactos.
MAINTAIN NC Mantenido N.C. (normalmente cerrado). El estado de entrada se ordena ON cuando se abren los contactos. El estado de entrada se ordena OFF cuando se cierran los contactos.
MAINTAIN TOGGLE Mantener conmutación. El estado de entrada cambia entre ON y OFF cada vez que se cierra la posición de contacto.

Nombrar una terminal

Para asignar o cambiar los nombres de las terminales de E/S, siga estos pasos:

  1. En el MAIN MENU, seleccione SETUP > I/O TERMINAL > TERMINAL NAME, como se muestra a continuación.

  2. Seleccione el número de TRM (terminal) (se muestra 001).

  3. Ingrese el nombre de la terminal (consulte Ingresar o cambiar un nombre ).

  4. Para guardar, salga de la pantalla TERMINAL NAME y vuelva a la pantalla TERMINAL SETUP o cambie el número de TRM.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.