63249-420-409

Ingreso de los códigos de acceso a la pantalla

NOTA: Si el subtítulo ACCESS no aparece en la pantalla MAIN MENU, los códigos de acceso no están configurados actualmente, lo que permite el acceso a todas las pantallas.

Si se requiere un código de acceso, siga estos pasos para ingresar un código de acceso:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione ACCESS.

    Aparece la pantalla ACCESS LOGIN:

  2. Coloque el cursor sobre la ubicación de cada dígito (*), utilizando la tecla + o - para aumentar o disminuir el número e ingresar el código de acceso de 4 dígitos asignado.

  3. Guarde la entrada del código moviendo el cursor a la flecha de salida ACCESS CODES (<) en la parte superior de la pantalla.

    El código de acceso ingresado se compara con la tabla de códigos de acceso y se muestra el nivel de inicio de sesión asignado.

    NOTA: Un temporizador de cinco minutos se reinicia cada vez que se presiona una tecla. Cuando este temporizador caduca, se borra el código de acceso ingresado y se cierra la sesión del usuario.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.