63249-420-409

Configuración de zonas

Una zona se compone de interruptores automáticos de uno o más tableros conectados al controlador. Se pueden definir hasta 256 zonas para cada controlador en una ubicación. Los controladores toman la decisión de encender o apagar una zona mediante el monitoreo del estado de las fuentes de control. Se debe asignar un interruptor automático a una zona para responder a una fuente de control.

El controlador admite hasta cuatro fuentes de control por zona. Cada fuente de control seleccionable por el usuario puede ser cualquier horario, cualquier entrada, cualquier zona o cualquier fuente remota.

NOTA: Una zona no puede ser una fuente para sí misma.

EJEMPLO: Defina las fuentes de control para la Zona 1 como Horario 1, Entrada 2 y Fuente remota 3. El tipo de lógica elegido al configurar la zona determina cómo se combinan las fuentes de control para controlar la zona.

Para configurar las zonas para el controlador, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE.

    Aparece la pantalla ZONE SETUP:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Escriba los nombres de zona

    • Asigne interruptores automáticos a una zona

    • Asigne fuentes de control

    • Seleccione la prioridad de zona

    • Configure la pérdida de comunicación

Nombrar una zona

Para asignar o cambiar los nombres de las zonas, siga estos pasos:

  1. En el MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > ZONE NAME, como se muestra a continuación.

  2. Seleccione el número de ZON (zona) (se muestra 001).

  3. Escriba el nombre de la zona (consulte Ingresar o cambiar un nombre .

  4. Para guardar, salga de la pantalla y vuelva a la pantalla ZONE SETUP o seleccione un número de zona diferente.

Configuración de la fuente de control

Una fuente de control contribuye a la decisión de un controlador de encender o apagar una zona. El controlador admite hasta cuatro fuentes de control por zona. Cada fuente de control seleccionable por el usuario puede ser cualquier horario, zona, entrada o fuente remota*.

EJEMPLO: Defina las fuentes de control para la Zona 1 como Horario 1, Horario 3 y Entrada 16. El tipo de lógica elegido al configurar la zona determina cómo se combinan las fuentes de control para controlar la zona. Consulte Asignación de fuentes de zona para obtener más información sobre cómo configurar fuentes de control en una zona.

Asignación de fuentes de zona

Para asignar fuentes de control a una zona, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE.

  2. En la pantalla ZONE SETUP MENU, seleccione SOURCES.

    Se abrirá el menú ZONE SOURCES. El número de zona y el nombre de la zona (si están configurados) se muestran debajo del nombre de pantalla.

  3. Seleccione el número de zona al que desea asignar las fuentes.

  4. En Tipo de lógica, seleccione el operador lógico que utilizará el controlador para combinar fuentes al determinar el estado de la zona (ON u OFF). Consulte Tipos de lógica para obtener una descripción de cada tipo de lógica.

    Tipos de lógica

    Tipo de lógica Descripción
    OR La zona está activada cuando cualquier fuente de control está activada.
    AND La zona está activada cuando todas las fuentes de control están activadas, pero desactivada cuando una o más fuentes de control están desactivadas.
    LAST EVENT El estado de la zona coincide con el estado de la última fuente de control modificada (por ejemplo, cada vez que una fuente de control cambia de estado, el estado de la zona cambia para coincidir con él). Consulte Configurar el último evento.
    XOR La zona se enciende cuando solo hay 1 fuente de control encendida, pero se apaga cuando hay más de 1 fuente de control encendida.
    COMBO El estado de la zona coincide con la lógica booleana establecida (AND, OR, NAND, etc.) de las fuentes de control combinadas (consulte Lógica COMBO (combinación booleana) en Configuración de la lógica).
    TRUTH TABLE El estado de la zona coincide con el estado establecido de hasta 16 combinaciones posibles de estados de fuente de control.
  5. Seleccione hasta cuatro fuentes de control para la zona. Las fuentes pueden ser entradas (INP), horarios (SCH), zonas (ZON), interruptor (BKR) y panel (PNL), fuentes remotas (RMT) o ninguna (N/A).

  6. Después de seleccionar un tipo de fuente de control, seleccione el número de fuente. El nombre de la fuente de control (si está configurado) aparecerá junto a la fuente de control. La pantalla debe tener un aspecto similar al de la siguiente pantalla:

    NOTA: No es necesario definir todas las filas de la fuente de control en la pantalla. Las fuentes de control no definidas se omiten.
  7. Salga de la pantalla ZONE SOURCES para guardar todos los cambios.

Configuración de la lógica

Es posible que se requiera una configuración adicional al elegir LAST EVENT, COMBO o TRUTH TABLE como tipo de lógica para una zona.

Para acceder a la pantalla de configuración, siga estos pasos:

  1. En la pantalla del MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > SOURCES.

  2. Seleccione LAST EVENT, COMBO o TRUTH TABLE como tipo de lógica.

  3. Mueva el cursor sobre la flecha hacia la derecha que aparece a la derecha de la selección del tipo de lógica.

    NOTA: Esta flecha no aparecerá para las selecciones de tipo de lógica AND, OR o XOR.
  4. Presione la tecla "+" mientras está resaltada en ">" para pasar a la pantalla de configuración y completar la configuración o cambiar el número de zona. Se guardarán todos los cambios.

Lógica COMBO (combinación booleana): La lógica COMBO permite utilizar conjuntamente distintos tipos de operadores booleanos para determinar de qué manera la zona combinará las fuentes asignadas. El controlador proporciona una pantalla de programación de horario simple de tipo enunciado para definir una expresión lógica para la zona.

Para configurarla, seleccione un operador booleano y un estado de comparación para cada una de las fuentes seleccionadas para la zona.

La siguiente tabla muestra el comportamiento de cada tipo de operador lógico.

Operadores booleanos

Lógica 1.ª expresión 2.ª expresión Resultado
Y FALSO FALSO FALSO
FALSO VERDADERO FALSO
VERDADERO FALSO FALSO
VERDADERO VERDADERO VERDADERO
NAND FALSO FALSO VERDADERO
FALSO VERDADERO VERDADERO
VERDADERO FALSO VERDADERO
VERDADERO VERDADERO FALSO
OR FALSO FALSO FALSO
FALSO VERDADERO VERDADERO
VERDADERO FALSO VERDADERO
VERDADERO VERDADERO VERDADERO
NOR FALSO FALSO VERDADERO
FALSO VERDADERO FALSO
VERDADERO FALSO FALSO
VERDADERO VERDADERO FALSO
XOR FALSO FALSO FALSO
FALSO VERDADERO VERDADERO
VERDADERO FALSO VERDADERO
VERDADERO VERDADERO FALSO
XNOR FALSO FALSO VERDADERO
FALSO VERDADERO FALSO
VERDADERO FALSO FALSO
VERDADERO VERDADERO VERDADERO
  • En la lógica COMBO (combinación booleana), se seleccionó AND como el operador utilizado para combinar la primera y segunda fuentes. Junto a cada fuente hay una condición de prueba que define cuándo se considera que el estado de la primera fuente es VERDADERA. Juntos, la fuente y la condición de prueba forman una expresión booleana. En este ejemplo, INP 1 es VERDADERA cuando está activado e INP 2 es VERDADERA cuando está desactivado. Elija AND, OR, XOR, NAND, NOR o XNOR como operador booleano. Las expresiones booleanas se evalúan en orden por pares de arriba a abajo.

  • El resultado de la evaluación de la lógica de arriba hacia abajo se utiliza para establecer el estado de la zona. La línea final de la pantalla de la lógica de zona se utiliza para definir si la zona estará ENCENDIDA o APAGADA cuando la evaluación de la lógica sea VERDADERA. Al seleccionar ZONE = ON, el estado de la zona será ON siempre que el resultado de la evaluación de la lógica sea VERDADERA. Al seleccionar ZONE = OFF, el estado de la zona será OFF siempre que el resultado de la evaluación de la lógica sea VERDADERA.

NOTA: Para guardar, presione la tecla "<" y será dirigido de nuevo a la pantalla de CONFIGURACIÓN DE ZONA o cambiará el número de ZONA.

Configurar la lógica de la tabla de verdad

La lógica de la "tabla de verdad" permite al usuario especificar el estado de la zona para cada combinación de estados de fuente. Hay cuatro fuentes por zona; por lo tanto, hay 16 combinaciones posibles de estados de fuente.

Se debe definir el estado deseado de la zona para CADA combinación posible de sus estados de fuente.

NOTA: Si no se configuran fuentes, el tipo de lógica no afecta al estado de la zona. Además, si un cambio de configuración hace que no se configuren fuentes, el estado de la zona permanecerá sin cambios.

Para guardar, salga de la pantalla ZONE SOURCES y vuelva a la pantalla ZONE SETUP o cambie el número ZON.

Configurar el último evento

La lógica LAST EVENT se puede configurar para determinar cómo responderá la zona a un cambio en el estado de una fuente de control.

La pantalla LAST EVENT muestra dos columnas, Event y Response.

La columna Event se utiliza para describir qué eventos pueden afectar a la zona. Las combinaciones de elecciones válidas son ON:OFF, ON:--- u ---:OFF. La opción --- indica que se debe ignorar cualquier transición al estado opuesto.

EJEMPLO: Elija ON:--- para actualizar el estado de la zona cuando la fuente se active, pero no hacer nada cuando la fuente se desactive.

La columna Response se utiliza para seleccionar el estado que se aplicará a la zona cuando se produzca el evento correspondiente. Elija ON u OFF para cualquier evento configurado en la columna Event.

NOTA: Si se ignora un evento (---), no se permitirá la elección de respuesta correspondiente.

EJEMPLO: Cuando la entrada 1 cambia a ON, el estado de la zona se configurará en ON. Cuando la entrada 1 cambia a OFF, el estado de la zona no se verá afectado.

Para guardar, presione la tecla "<" y será dirigido de nuevo a la pantalla anterior o cambiará el número de zona.

Seleccionar la prioridad de zona

La configuración de prioridad de zona determina la respuesta de un interruptor automático si está incluido en más de una zona. Para la mayoría de las zonas, la prioridad de zona permanecerá con la configuración predeterminada de “Normal ON”. Cuando las zonas están configuradas en el nivel de prioridad "Normal ON", un interruptor automático que pertenezca a más de una zona estará activado si cualquiera de las zonas está activada (ON). El interruptor automático solo se desactivará cuando todas las zonas estén desactivadas.

Si una zona está configurada como “Priority OFF”, cualquier interruptor automático que pertenezca a la zona “Priority OFF” se forzará a OFF siempre que la zona esté ON. De lo contrario, el interruptor automático no se verá afectado.

Si una zona está configurada en “Priority ON”, cualquier interruptor automático que pertenezca a la zona “Priority ON” se forzará a ON siempre que la zona esté ON, incluso si pertenece a una zona “Priority OFF”. De lo contrario, el interruptor automático no se verá afectado.

EJEMPLO: Apague una parte de las luces de la oficina en respuesta a una señal de reducción de carga. Por ejemplo, se requiere una reducción en su consumo de energía para evitar cargos por demanda máxima o en respuesta a una directiva de la empresa de servicios públicos. Cree una zona que contenga los circuitos de iluminación no esenciales y establezca la prioridad de zona en “Priority OFF”. Al encender esta zona mediante un cierre de contacto o un comando de comunicación, se forzará el apagado de las luces no esenciales.

Sin embargo, todas las luces deben encenderse en respuesta a una alarma de incendio o de seguridad. Esta condición debe tener prioridad sobre la señal de reducción de carga. Cree otra zona que contenga todos los circuitos de iluminación y establezca la prioridad de zona en “Priority ON”. Al activar esta zona mediante un cierre de contacto o un comando de comunicación, se forzará incondicionalmente el encendido de todas las luces.

Para seleccionar la prioridad, siga estos pasos:

  1. En el MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > PRIORITY.

    La pantalla ZONE PRIORITY muestra:

    La línea ZON muestra la zona y la etiqueta de nombre seleccionadas anteriormente.

  2. Seleccione la zona deseada para configurar la prioridad.

  3. Seleccione el nivel de prioridad correspondiente. Consulte la tabla "Selecciones de prioridad de zona" para conocer las opciones de ZONE PRIORITY.

    Selecciones de prioridad de zona

    Selección Estado de la zona Comportamiento Priority
    Level 1 — Normal ON Activada Activada Normal
    Desactivada Liberar Normal
    Level 2 — Priority OFF Activada Forzar desactivación Alta
    Desactivada Liberar Alta
    Level 3 — Priority ON Activada Forzar activación Máxima
    Desactivada Liberar Máxima
    NOTA: El comportamiento está relacionado con la manera en que se aplica el estado de la zona a un interruptor. La prioridad está relacionada con la prioridad de las zonas superpuestas.
  4. Salga de la pantalla ZONE PRIORITY para guardar todos los cambios.

Asignar interruptores automáticos a una zona

Para asignar interruptores automáticos a una zona, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > BREAKER.

    Aparece la pantalla ZONE BREAKER:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Utilice la pantalla ver/editar para agregar o eliminar interruptores automáticos de una zona.

    • Pruebe los interruptores automáticos para verificar la configuración de la zona.

    • Elimine los interruptores automáticos de una zona.

    • Utilice la función única de autoaprendizaje para agregar o eliminar interruptores automáticos de una zona.

    NOTA: Un interruptor automático puede asignarse a más de una zona. Si alguna zona ordena encender un interruptor automático, responderá de acuerdo con la configuración de prioridad de la zona.

Visualizar y editar interruptores automáticos

Para ver y editar los interruptores automáticos, siga estos pasos:

NOTA: Solo se muestran los interruptores Powerlink ECB detectados en cada panel.
  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > BREAKER > VIEW/EDIT.

    Aparece la pantalla VIEW/EDIT BRKRS:

    La línea ZON muestra el número de zona y la etiqueta de nombre seleccionados del 1 al 256 (mostrados como ZON 001) y la línea Panel muestra el número de panel y la etiqueta de nombre seleccionados del 0 al 7 (mostrados como PNL 002). Los interruptores automáticos disponibles en el panel seleccionado se muestran debajo de ZON y PNL (máximo 24 interruptores por página. Consulte Ver páginas de interruptores automáticos).

  2. Cambie el número ZON y PNL para mostrar los miembros del interruptor automático para esa configuración.

    NOTA: La numeración de los interruptores automáticos que se muestra aquí es un ejemplo. La secuencia de numeración mostrada puede modificarse para que coincida con el panel (consulte Configuración del interruptor).
  3. Use las teclas “Atrás” y “Siguiente” para colocar el cursor sobre un número de interruptor, y use las teclas “Más” o “Menos” para agregar o quitar un interruptor automático de la pertenencia a una zona.

    NOTA: Al resaltar el alias de un interruptor y seleccionarlo, se subraya el número de alias. Los alias de interruptores subrayados denotan interruptores asignados a la zona.
  4. Salga de la pantalla VIEW/EDIT BRKRS para guardar o cambiar el número de PNL.

Ver páginas de interruptores automáticos: La pantalla VIEW /EDIT BRKRS utiliza páginas para ver paneles con más de 24 interruptores automáticos. Solo pueden verse 24 interruptores automáticos por panel.

En la pantalla VIEW/EDIT BRKRS aparece un "número de página" (p01) en el extremo derecho de PNL. Mueva el cursor sobre el número de página y use la tecla -/+ para ver más páginas que contengan interruptores asignados a ese panel.

Prueba de interruptores automáticos

Utilice la función "Prueba" para verificar los interruptores automáticos asignados a una zona.

Para probar los interruptores automáticos en una zona, siga estos pasos:

  1. Verifique que todos los interruptores automáticos que desee probar estén en modo AUTO. Si no lo están, vuelva a colocar los botones blancos de Modo en la posición presionado utilizando un destornillador pequeño o una herramienta similar según se indica en Cambiar los interruptores automáticos de modo AUTO a MANUAL en la sección Cambio de modo automático a manual de los interruptores automáticos.

  2. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > BREAKER >TEST.

    Aparece la pantalla TEST BREAKERS:

    La línea ZON muestra el número de zona y la etiqueta de nombre seleccionados.

  3. Seleccione el número de ZON que desee probar.

  4. Cambie el estado de prueba de OFF a ON o de ON a OFF para hacer funcionar los interruptores automáticos asignados a esta zona.

NOTA: Los interruptores automáticos se encenderán y se apagarán en respuesta al cambio del estado de prueba. Los interruptores automáticos regresarán a sus estados originales al salir de esta pantalla.

Borrar interruptores automáticos

Para borrar los interruptores automáticos de una zona, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > BREAKER > CLEAR.

    Aparece la pantalla CLEAR BREAKERS:

    La línea ZON muestra el número de zona y la etiqueta de nombre seleccionados.

  2. Seleccione un número de ZON para borrar todos los interruptores asignados a esa zona específica.

  3. Para borrar todos los interruptores automáticos de esta zona, seleccione "Clear ALL breakers assigned to this zone.". el símbolo de ruta de la pantalla (<) y presione la tecla “Más” para salir de la pantalla.

  4. Al seleccionar "Clear ALL breakers assigned to this zone", será redirigido a la pantalla "ZONE BREAKER".

Usar el modo de aprendizaje para agregar o eliminar interruptores automáticos de una zona

Utilice la función de autoaprendizaje como método alternativo para asignar interruptores automáticos a una zona. "Aprender" se refiere a la capacidad del controlador para agregar o eliminar automáticamente interruptores automáticos de una zona en función de que un usuario active manualmente las palancas de los interruptores automáticos.

NOTA: El controlador aprende qué interruptores automáticos se deben agregar o eliminar mediante el monitoreo de los cambios de tensión en la terminal de carga del interruptor automático. Por lo tanto, los tableros deben energizarse mientras se crean las zonas.

Para agregar o eliminar automáticamente interruptores automáticos de una zona, usando la función de autoaprendizaje, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > BREAKER > LEARN.

    Aparece la pantalla LEARN BREAKERS:

    La línea ZON muestra el número de zona y la etiqueta de nombre seleccionados.

  2. Coloque los interruptores automáticos deseados en modo MANUAL (consulte Cambio de modo automático a manual de los interruptores automáticos).

  3. Seleccione el número de zona para ADD BREAKERS a y/o DELETE BREAKERS.

  4. Desde esta pantalla, seleccione ADD BREAKERS o DELETE BREAKERS.

    Aparece la pantalla ADD BREAKERS o DELETE BREAKERS:

    El controlador se coloca en el modo LEARN al entrar en cualquiera de estas pantallas. Todos los interruptores automáticos que cambian de estado mientras se encuentra en la pantalla ADD BREAKERS o DELETE BREAKERS se AGREGA o se ELIMINA del mapa del interruptor automático de la zona.

    NOTA: Cuando se encuentra en modo LEARN, la operación de control está desactivada para evitar que los interruptores automáticos conmuten.
  5. Mueva la palanca del interruptor automático hacia atrás y hacia adelante para agregar o eliminar el interruptor automático de la zona.

    NOTA: En la pantalla aparece por poco tiempo una indicación visual para indicar que el cambio del interruptor automático fue "visto" por el controlador.
  6. Regrese los interruptores automáticos al modo automático.

  7. Salga de la pantalla LEARN BREAKERS para guardar los cambios.

Cambio de modo automático a manual de los interruptores automáticos

Para utilizar la función de autoaprendizaje para agregar o eliminar interruptores automáticos de una zona, los interruptores automáticos deben estar en modo MANUAL. La cubierta del tablero y el frente muerto deben estar colocados mientras se utiliza esta función.

NOTA: Todos los tableros asignados a una zona deben estar energizados.

Para cambiar los interruptores automáticos entre modo AUTO y modo MANUAL, siga estos pasos:

  1. Para colocar los interruptores automáticos deseados en modo MANUAL, suelte el botón blanco Modo con un destornillador pequeño o una herramienta similar (vea la imagen inferior de Cambiar los interruptores automáticos de modo AUTO a MANUAL).

  2. Para volver a colocar los interruptores automáticos en modo AUTO, coloque el botón blanco en posición presionado (vea la imagen superior de Cambiar los interruptores automáticos de modo AUTO a MANUAL).

Cambiar los interruptores automáticos de modo AUTO a MANUAL

Activación de la acción de pérdida de comunicación para una zona

Para habilitar la acción de pérdida de comunicación para una zona, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > ZONE > COMMS LOSS.

    Aparece la pantalla COMMS LOSS ZONES:

  2. Seleccione el número de zona para configurar la pérdida de comunicación o la restauración de comunicación.

  3. Configure las opciones que se describen en la siguiente tabla.

    Acción sobre las opciones de pérdida/restauración de comunicación

    Comms Loss Action Descripción
    RUN (predeterminado) Libera la anulación de la zona, si está configurada. La zona responderá de manera normal a los horarios y a las entradas.
    MAINTAIN LAST STATE La zona se anulará continuamente para mantener el último estado.
    FORCE ZONE ON La zona se anulará continuamente en ON.
    FORCE ZONE OFF La zona se anulará continuamente en OFF.
    NO ACTION No se realiza ninguna acción en la zona.
    NOTA: Las acciones de pérdida y restauración de comunicación de cada zona se pueden seleccionar de forma individual. Si se agota el tiempo de espera o se restaura la comunicación, el estado de la zona se verá afectado según la acción seleccionada.
  4. Para guardar, salga de la pantalla COMS LOSS ZONES o cambie el número de ZON.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.