63249-420-409

Configuración de entradas

El objeto de entrada interactúa con los contactos secos de la terminal y los valores analógicos de los sensores, permite varias configuraciones de temporización y sincronización con otros varios estados de objeto. Estas opciones permiten que la entrada configure un nivel analógico o un estado lógico de encendido y apagado. Los objetos disponibles incluyen:

  • Zonas

  • Entradas

  • Horarios

  • Interruptores y paneles

  • Fuentes remotas

  • Terminales

Para configurar las entradas, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUTS.

    Aparece la pantalla INPUT SETUP:

  2. Configure las opciones de entrada que se enumeran en Opciones de configuración de entradas.

Opciones de configuración de entradas

Opción Valor Descripción
Active Y o N (Sí o No) Esto determina si la entrada dada se utiliza activamente en la lógica del controlador. Los valores válidos son "Y" y "N". Tenga en cuenta que la configuración en "N" mantendrá la configuración de la entrada, pero simplemente la excluirá de la lógica y del control.
High Event Porcentaje (0-100) Esto permite configurar el valor de umbral alto. Cuando el nivel del valor de entrada supera este valor, la entrada se encenderá.
Low Event Porcentaje (0-100) Esto permite configurar el valor de umbral bajo. Cuando el nivel del valor de entrada se encuentre por debajo de este valor, la entrada se apagará.
Assignments 1-16 para terminales
1-256 para Cbus
1-512 para DMX

Esto permite asignar entradas a una terminal, aplicación y grupo C-Bus o puerto DMX

NOTA: Las opciones C-Bus y DMX no están disponibles a menos que los protocolos estén habilitados en Configuración de los parámetros de comunicación.
Timer TIMED ON, OFF-DELAY, NO TIMER o ON-DELAY
00:00:00 h a 18:00:00 h (en incrementos de 1 segundo)
Esto permite configurar la entrada para controlar cuándo está encendida, cuánto tiempo está encendida o retardada.
Sync

El número de sincronización varía en función del objeto que se está sincronizando:

  • 1-256 Entrada (no se puede sincronizar la entrada consigo misma)

  • 1-16 Terminal

  • 1-256 Zona

  • 1-64 Horario

  • 1-84 Interruptor Y 0-7 Panel

  • 1-64 Fuente remota

Sincroniza las entradas seleccionadas con los estados de otros objetos:
Entrada
Terminal
Zona
Horario
Interruptor
Fuentes remotas

Inversión de evento alto/bajo

La operación ON/OFF de evento alto y bajo puede invertirse.

A continuación se enumeran las configuraciones típicas de evento alto/bajo:

  • High Event: ON:xxx%

  • Low Event: OFF:xxx%

La operación y los valores se pueden invertir para apagar (OFF) en evento alto y encender (ON) en evento bajo, como se muestra a continuación:

  • High Event: OFF:xxx%

  • Low Event: ON:xxx%

Para invertir las operaciones y los valores de evento alto/bajo, siga estos pasos:

  1. En el MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUTS como se muestra a continuación:

  2. Coloque el cursor sobre el valor de Evento alto o bajo ON/OFF.

  3. Active o desactive el evento.

  4. Establezca los valores de porcentaje para los eventos alto y bajo.

  5. Para guardar, presione la tecla "<" y vuelva a la pantalla SETUP MENU o cambie el número INP.

Nombrar una entrada

Para asignar o cambiar nombres de entradas, siga estos pasos:

  1. En el MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUT > INPUT NAME, como se muestra a continuación.

  2. Seleccione el número de entrada de la entrada que desea nombrar.

  3. Ingrese el nombre de la entrada (consulte Ingresar o cambiar un nombre ).

  4. Para guardar, presione la tecla "<" y vuelva a la pantalla INPUT SETUP o cambie un valor de INP.

Asignación de entradas

Las asignaciones de entrada permiten asignar una entrada a una terminal, grupo CBus y aplicación, o puerto DMX.

Para configurar asignaciones para una entrada específica, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUTS > ASSIGNMENTS.

    Aparece la pantalla INPUT ASSIGNMENTS:

  2. Seleccione el número de entrada (INP 001) que se asignará a una terminal, grupo C-Bus y aplicación o puerto DMX.

  3. Asigne Y o N (Sí o No) a una terminal, grupo C-Bus y aplicación o puerto DMX.

  4. Seleccione la terminal, grupo C-Bus o número de puerto DMX que desea asignar.

  5. Para guardar, presione la tecla "<" y vuelva a la pantalla INPUT SETUP o cambie el valor de la INP.

Configuración de temporizadores de entrada

El temporizador permite configurar un tiempo de encendido o retardo y una duración para la entrada seleccionada.

Para configurar un temporizador para una entrada específica, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUTS > TIMER.

    Aparece la pantalla INPUT TIMER SETUP:

  2. Seleccione el número de entrada (INP 001) asociado a la entrada. Asigne un tipo de temporizador y una duración del temporizador.

  3. Configure las opciones del temporizador. La tabla Opciones del temporizador que aparece a continuación proporciona información para configurar las opciones del temporizador para la aplicación.

    Opciones del temporizador

    Opciones Valor Descripción
    Timer type TIMED ON
    OFF-DELAY
    ON-DELAY
    NO TIMER

    Si se selecciona TIMED ON. se utilizará un temporizador para apagar automáticamente el circuito cuando el temporizador finalice.

    Si se selecciona OFF-DELAY, el tiempo de activación se extiende cuando el circuito está apagado.

    Si se selecciona ON-DELAY, el tiempo de APAGADO se extiende cuando el circuito está encendido.

    Timer Duration

    00:00:00 - 18:00:00

    HH:MM:SS
    (en incrementos de 1 segundo)

    Es la cantidad de tiempo especificada cargada en el temporizador de entrada cuando la entrada está encendida.
  4. Para guardar, presione la tecla "<" y vuelva a la pantalla INPUT SETUP o cambie el valor de la INP.

Sincronización de entradas

La sincronización de entradas permite que una entrada se asocie a otra entrada, horario, zona, interruptor o fuente remota. Esto proporciona una mejor coordinación para esquemas de iluminación más complejos. La función de sincronización de entrada tiene tres funciones principales. Consulte Opciones de sincronización de entradas.

Opciones de sincronización de entradas

Función de sincronización de entradas Descripción Ejemplo
Input Activa o desactiva una entrada cuando ocurre un evento. El evento es la acción de encendido o apagado de otra entrada, horario, zona o fuente remota. Apaga un interruptor de pared por la noche cuando la entrada está sincronizada con un horario.
Input Inhibit Desactiva o activa una entrada en función de un evento. Inhibe un interruptor de pared en un área pública durante el día cuando está sincronizado con el horario para esa área.
Timer Inhibit Si se configura un temporizador para la entrada, el temporizador de entrada puede desactivarse en función de un evento. Desactiva el temporizador durante el día, pero permite que funcione como una anulación temporizada por la noche.
NOTA: El controlador permite revertir la acción de encendido/apagado de la entrada en relación con el evento.

EJEMPLO: La entrada se enciende cuando se apaga un horario.

Configuración de la sincronización de entradas

Para configurar la sincronización de entradas, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > INPUT > SYNC.

    Aparece la pantalla INPUT SYNC SETUP:

    En esta pantalla, el número de entrada (INP) es 001.

  2. Seleccione el número de entrada (INP) (rango: 1-256).

  3. Configure las opciones de sincronización de entrada con la información de Ejemplos de pantallas de sincronización.

Ejemplos de pantallas de sincronización

Tipos de sincronización Método de sincronización Ejemplo de pantalla de entrada Ejemplo de pantalla de inhibición de entrada Ejemplo de pantalla de inhibición del temporizador Descripción
Input
Input Inhibit
Timer Inhibit
Eventos ON (al encender)
  1. Seleccione la acción cuando la fuente de sincronización se encienda (se enciende o se apaga cuando la fuente de sincronización se enciende).

  2. Seleccione la fuente de sincronización.

  3. Seleccione el número de fuente de sincronización.

Eventos OFF (al apagar)
  1. Seleccione la acción cuando la fuente de sincronización se apague (se enciende o se apaga cuando la fuente de sincronización se apaga).

  2. Seleccione la fuente de sincronización.

  3. Seleccione el número de fuente de sincronización.

Eventos ALL (todos)
  1. Seleccione la acción cuando la fuente de sincronización se encienda o se apague (activada [ON] o desactivada [OFF] cuando se enciende o apaga).

  2. Seleccione las fuentes de sincronización.

  3. Seleccione el número de fuentes de sincronización.

NOTA: Todos los tipos de sincronización tienen un método de sincronización NO SYNC. Si se selecciona, la entrada no se sincroniza con ninguna fuente de sincronización.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.