63249-420-409

Configuración del panel

Para acceder al PANEL SETUP MENU, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > PANEL.

    Aparece la pantalla PANEL SETUP MENU:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Configure las opciones de relevadores

    • Configure las opciones de configuración del panel

Configuración del interruptor

Para configurar los parámetros individuales del interruptor automático, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > PANEL > BREAKER.

    Aparece la pantalla BREAKER SETUP:

  2. Desde esta pantalla, haga lo siguiente:

    • Asigne un nombre al interruptor automático

    • Configure el tipo de parpadeo del interruptor automático

    • Configure la hora de la alarma de activación del interruptor automático

    • Especifique si se trata de un interruptor de EL (iluminación de emergencia)

    • Vea la asignación de bus

    NOTA: Para asignar interruptores automáticos a una zona, consulte Asignar interruptores automáticos a una zona.

Nombrar los interruptores automáticos

Para asignar o cambiar los nombres de los interruptores automáticos a paneles específicos, siga estos pasos:

  1. Desde la MAIN SCREEN, seleccione SETUP > PANEL > BREAKER > BREAKER NAME, de la siguiente manera:

    NOTA: Verifique que el número de panel deseado esté seleccionado antes de asignar o cambiar el nombre de un interruptor. Solo los interruptores detectados están disponibles cuando se desplaza por los interruptores (BKR).
  2. Seleccione el número de panel deseado (se muestra PNL 001) (consulte Ingresar o cambiar un nombre en la sección Funcionamiento de la pantalla) y la combinación de número de interruptor (se muestra BKR 001) que desea asignar o cambiarle el nombre.

  3. Ingrese el nombre del interruptor (consulte Ingresar o cambiar un nombre ).

  4. Para guardar, presione la tecla "<" para regresar a la pantalla de BREAKER SETUP O seleccione un número PNL o BKR diferente.

Aviso de parpadeo

Los controladores pueden configurarse para notificar a los ocupantes que los circuitos se han desactivado. Por lo general, esta característica se utiliza para notificar que las luces se apagarán en un determinado tiempo. Los circuitos parpadean de acuerdo con el tipo de parpadeo seleccionado para el circuito durante la configuración (consulte Configurar un tipo de parpadeo).

Uso de un controlador con interruptores de barrido

Un interruptor de barrido, como un interruptor Sentry®, es un interruptor de pared de tensión de línea que se reiniciará automáticamente a la posición OFF (apagado) cuando se interrumpa la alimentación. Los tipos de apagado de pulso y de repetición de pulso se proporcionan para su uso con un interruptor de barrido.

NOTA: Consulte Ejemplo de un horario de controladores usando un interruptor de barrido para obtener información sobre cómo un controlador utiliza interruptores de barrido en horarios.

Efecto en la tensión del circuito

Los interruptores automáticos operados de manera remota normalmente se encienden o se apagan en respuesta a un comando. Cuando se selecciona Pulse OFF o Pulse Repeat, la tensión del circuito permanecerá encendida en todo momento, con las siguientes excepciones:

  • Se producirá un único apagado de impulso momentáneo cada vez que se ordene el estado de apagado del interruptor. Cuando se selecciona Pulse Repeat, se producirán pulsos adicionales a la frecuencia de repetición de pulso siempre que el interruptor automático permanezca en OFF (apagado).

  • Al configurar por primera vez un tipo de parpadeo como Pulse OFF o Pulse Repeat. Si el interruptor está apagado (OFF) cuando el tipo de parpadeo está seleccionado, permanecerá apagado (OFF) hasta que se le ordene encenderse (ON). A partir de entonces permanecerá encendido, excepto durante un pulso de apagado.

Configuración de tipos de parpadeo de pulso

Hay dos ejemplos de tipos de parpadeo de pulso:

  • Pulso desactivado

  • Repetición de pulso

Aplicación de apagado de pulso

Se crea un horario para apagar las luces durante las horas en que las áreas están vacías. El controlador requiere un espacio en los periodos de horario de tiempo para producir un cambio al estado apagado. Se debe configurar una serie de periodos con intervalos de un minuto.

EJEMPLO: una instalación con horas de funcionamiento normales de 7 a. m. a 7 p. m. podría utilizar este horario:

Ejemplo de un horario de controladores usando un interruptor de barrido

Hora de inicio Hora de finalización Descripción
7:00 a. m. 7:00 p. m. Barrido a las 7 p. m.
7:01 p. m. 9:00 p. m. Barrido a las 9 p. m.
9:01 p. m. 12:00 a. m. Barrido a la medianoche

Aplicación de repetición del pulso

Se crea un horario que solo incluye las horas de funcionamiento normales, pero se desea que se produzcan barridos de APAGADO repetitivos durante el tiempo no programado. Se selecciona el tipo de parpadeo Repetición de pulso y el intervalo se establece en 120 minutos.

Ejemplo de horario de controladores con tipo de parpadeo de repetición de pulso

Hora de inicio Hora de finalización Descripción
7:00 a. m. 7:00 p. m. Barrer a las 7:00 p. m. y cada 2 horas a partir de ese momento hasta las 7:00 a. m.

Configurar un tipo de parpadeo

Consulte Configuración de temporización de los interruptores automáticos para establecer el periodo entre un parpadeo y el apagado de un circuito.

Para configurar el tipo de parpadeo, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > PANEL > BREAKER.

    Aparece la pantalla BREAKER SETUP BLINK TYPE:

    En esta pantalla, el BLINK TYPE para el interruptor automático 001 (denominado BKR 1) en la barra de control 01 está configurado en NONE.

  2. Seleccione el número del tablero (PNL) y el número del interruptor automático (BKR) que va a configurar. Si están configurados, se muestran los nombres BUS y BKR.

  3. Seleccione un tipo de parpadeo (consulte Tipos de parpadeo de interruptores automáticos para conocer los siete tipos de parpadeo diferentes).

  4. Para guardar, presione la tecla "<" para volver a la pantalla PANEL SETUP MENU o seleccione un número de PNL o de BKR diferente.

Tipo de parpadeo

El tipo de parpadeo se refiere al comportamiento de los interruptores automáticos cuando reciben el comando OFF (apagado). Consulte Tipos de parpadeo de interruptores automáticos para conocer los tipos de parpadeo y sus descripciones.

Tipos de parpadeo de interruptores automáticos

Tipo de parpadeo Ejemplo de pantalla Descripción
None El interruptor automático se apaga inmediatamente, sin aviso de parpadeo (configuración predeterminada).
Single El interruptor automático parpadea una vez para notificar que se apagará en un periodo especificado, a menos que reciba el comando de volver a encenderse.
Double El interruptor automático parpadea dos veces para notificar que está a punto de apagarse. El segundo parpadeo se produce un minuto antes de que se apague el circuito.
Triple El interruptor automático parpadea tres veces para notificar que está a punto de apagarse. Se produce un segundo parpadeo 2 minutos antes de que el circuito se apague. El tercer parpadeo se produce un minuto antes de que el circuito se apague.
Delay only

El circuito se apagará en el tiempo especificado, pero no parpadeará. Normalmente, se utiliza para cargas que no pueden parpadear, como las luces de descarga de alta intensidad (HID). Estas cargas generalmente se asignan a la misma zona con cargas que pueden parpadear.

EJEMPLO: en una configuración de fábrica, las luces HID y la iluminación normal se asignan a la misma zona. La iluminación normal tiene un tipo de parpadeo SINGLE y la iluminación HID tiene un tipo de parpadeo DELAY ONLY. Al final del periodo programado, la iluminación normal parpadea, indicando que se apagarán las luces; la iluminación HID no parpadea y permanece encendida. El ocupante puede encender el interruptor de anulación de la zona para mantener encendidos ambos tipos de iluminación. De lo contrario, ambos conjuntos de luces se apagarán al final de la cuenta regresiva (consulte Configuración de temporización de los interruptores automáticos).

Pulse OFF* El interruptor automático se apaga durante un tiempo predeterminado y luego regresa al estado de encendido.
Pulse Repeat* El interruptor automático se apaga según la cantidad de tiempo preestablecida.

Funcionamiento con un solo parpadeo

Cuando la configuración del parpadeo de un interruptor automático se establece en un solo parpadeo, y el estado previsto del interruptor cambia a APAGADO como resultado de un evento automático, el interruptor parpadea (se apaga durante 0.5s) y luego se vuelve a encender. Se configura el indicador de parpadeo del interruptor y se inicia el temporizador de parpadeo, inicializado con el retardo de parpadeo a apagado configurado. El temporizador cuenta regresivamente en segundos. Si no se produce ningún cambio en el estado previsto, cuando el temporizador finaliza, el interruptor se apaga. Si el estado previsto se activa mientras el indicador de parpadeo está configurado, el indicador de parpadeo se elimina y el temporizador se configura en 0.

EJEMPLO: Retardo de parpadeo a apagado = 300 segundos

Funcionamiento con doble parpadeo

Cuando la configuración del parpadeo de un interruptor automático se establece en doble parpadeo, y el estado previsto del interruptor cambia a OFF como resultado de un evento automático, el interruptor parpadea (se apaga durante 0.5 segundos) y luego se vuelve a encender. Se activan tanto el indicador de parpadeo del interruptor como el indicador de parpadeo doble del interruptor, y se inicia el temporizador de parpadeo, inicializado con el retardo de parpadeo a apagado configurado menos 1 minuto. El temporizador cuenta regresivamente en segundos. Si no se produce ningún cambio en el estado previsto, cuando el temporizador finalice, el interruptor volverá a parpadear. Se eliminan el indicador de parpadeo del interruptor y el indicador de doble parpadeo del interruptor. Luego se configura el indicador de parpadeo del interruptor y se inicia el temporizador de parpadeo, que se inicializa ahora a 1 minuto. Si no se produce ningún cambio en el estado previsto, cuando el temporizador finaliza, el interruptor se apaga. Si el estado previsto se activa mientras el indicador de parpadeo está configurado, el indicador de parpadeo se elimina y el temporizador se configura en 0.

EJEMPLO: Retardo de parpadeo a apagado = 300 segundos

Funcionamiento con triple parpadeo

Cuando la configuración del parpadeo de un interruptor automático se establece en parpadeo triple, y el estado previsto del interruptor cambia a OFF (apagado) como resultado de un evento automático, el interruptor parpadea (se apaga durante 0.5 seg) y luego se vuelve a encender. Se activan tanto el indicador de parpadeo del interruptor como el indicador de parpadeo triple del interruptor, y se inicia el temporizador de parpadeo, inicializado con el retardo de parpadeo a apagado configurado menos 2 minutos. El temporizador cuenta regresivamente en segundos. Si no se produce ningún cambio en el estado previsto, cuando el temporizador finalice, el interruptor volverá a parpadear. Tanto el indicador de parpadeo del interruptor como el indicador de parpadeo triple del interruptor están desactivados. Luego se configuran el indicador de parpadeo del interruptor y el indicador de doble parpadeo, y se inicia el temporizador de parpadeo, que se inicializa ahora a 1 minuto. Si no se produce ningún cambio en el estado previsto, cuando el temporizador finaliza, el interruptor se apaga. Se eliminan el indicador de parpadeo del interruptor y el indicador de doble parpadeo del interruptor. Luego se configura el indicador de parpadeo del interruptor y se inicia el temporizador de parpadeo, que se inicializa ahora a 1 minuto. Si el estado previsto se activa mientras el indicador de parpadeo está configurado, el indicador de parpadeo se elimina y el temporizador se configura en 0.

EJEMPLO: Retardo de parpadeo a apagado = 300 segundos

Configuración del panel

La pantalla PANEL SETUP permite configurar los interruptores automáticos configurados en el controlador para que coincidan con la numeración física del tablero.

Para configurar los parámetros del panel, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > PANEL > PANEL.

    Aparecerá la pantalla PANEL SETUP:

    En esta pantalla, el número de panel (PNL) es 001.

  2. Seleccione el número de PNL deseado.

  3. Para asignar o cambiar un nombre de Panel, consulte Nombrar un panel en la siguiente sección.

  4. Configure las opciones del Panel que se enumeran en Opciones de configuración del panel.

Opciones de configuración del panel

Opción Valor Descripción
PNL 0*-7 Indica el panel que se va a configurar. Cada dígito se puede desplazar individualmente.
Panel Nametag Consulte Nombrar un panel para cambiar la etiqueta de nombre del panel. Indica la etiqueta de nombre del panel seleccionado.
Configuration NOT_CONFIGURED
30CKT_MASTER24
30CKT_SLAVE24_6NCB
42CKT_MASTER36
42CKT_SLAVE36_6NCB
42CKT_SLAVE42
54CKT_MASTER42_6NCB
54CKT_SLAVE42_12NCB
54CKT_MASTER48
54CKT_SLAVE48_6NCB
66CKT_MASTER42BF_18NCB
66CKT_SLAVE42BF_24NCB
66CKT_MASTER42TF_18NCB
66CKT_SLAVE42TF_24NCB
66CKT_MASTER48TF_12NCB
66CKT_SLAVE48TF_18NCB
66CKT_MASTER48BF_12NCB
66CKT_SLAVE48BF_18NCB
84CKT_MASTER78
84CKT_SLAVE84
30CKT_MASTER24_COL
30CKT_SLAVE24_COL_6NCB
42CKT_MASTER36_COL
42CKT_SLAVE42_COL

En esta pantalla se determina lo siguiente:

  1. Interruptores o circuitos por panel.

  2. Barras asignadas al panel.

  3. Configuración de PANEL (estándar) o COLUMN.

Si no hay suficientes buses disponibles para alguna selección, no se mostrarán al usuario.

NOTA: Si se actualiza el Panel 1, todas las configuraciones anteriores al Panel 1 se volverán a cambiar a los valores predeterminados, las asignaciones de la barra cambiarán. Si se actualiza el Panel 5, todas las configuraciones anteriores al Panel 5 se volverán a cambiar a los valores predeterminados, las asignaciones de la barra cambiarán.
Breaker Start Number 1*-336

Determina el número del primer interruptor de un panel.

NOTA: Este podría ser un interruptor no controlable en las configuraciones que tienen NCB.
Sequence

BY 2's*

BY 1’s

Determina cómo se incrementa la numeración del interruptor bajando por las barras del panel.

Nombrar un panel

Para asignar o cambiar el nombre de un panel, siga estos pasos:

  1. En la pantalla MAIN MENU, seleccione SETUP > PANEL > PANEL > PANEL NAME de la siguiente manera.

    Aparecerá la pantalla PANEL SETUP:

    El número de panel (PNL) (se muestra 001) del panel al que desea asignar un nombre.

  2. Presione la tecla “>” para mover el cursor al nombre del panel (en el extremo derecho de la pantalla) y presione la tecla “+”. Aparecerá la pantalla PANEL NAME. Verifique el número del PNL antes de cambiar el nombre del panel.

  3. Coloque el cursor en el campo "Nombre" e ingrese un nombre usando las teclas “+/-”.

  4. Para guardar, presione la tecla "<" y vuelva a la pantalla PANEL SETUP.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.