251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

ETS-Benutzer

Bevor Sie die Schnittstelle zur Fernkonfiguration in ETS verwenden, stellen Sie sicher, dass der Controller in Betrieb genommen und das ETS-Projekt ordnungsgemäß eingerichtet wurde.

Schritte zum Verbinden:

  1. Öffnen Sie Ihr Projekt in der ETS-Anwendung.

  2. Starten Sie die ETS-App SpaceLogic KNX Remote (siehe Erste Schritte).

  3. Suchen Sie den Controller, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

  4. Klicken Sie auf Verbinden im Abschnitt Schnittstelle zur Fernkonfiguration.

  5. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird eine Konfiguration IP-Adresse angezeigt.

  6. Kopieren Sie die IP-Adresse mithilfe des Kopiersymbols neben dem Controller.

  7. In ETS:

    • Klicken Sie auf , um die Verbindungen zu verwalten.

    • Wählen Sie „ Konfigurierte Verbindungen verwalten > Hinzufügen.

    • Wählen Sie IP-Tunneling.

    • Fügen Sie die kopierte IP-Adresse in das Feld Server ein und klicken Sie auf OK.

Sie können die Verbindung überprüfen, indem Sie in ETS zum Symbol Verdrilltes Paar navigieren, wo die entsprechende Schnittstelle angezeigt wird.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?