251020_SpaceLogic_KNX_Remote_SW

Usuarios de ETS

Antes de utilizar la interfaz de configuración remota en ETS, asegúrese de que el controlador esté en servicio y que el proyecto ETS esté correctamente configurado.

Pasos para conectarse:

  1. Abra su proyecto en la aplicación ETS.

  2. Inicie la aplicación ETS SpaceLogic KNX Remote (consulte Conceptos básicos).

  3. Localice el controlador al que desea conectarse.

  4. Haga clic en Conectar en la sección Interfaz de configuración remota.

  5. Una vez conectado, se mostrará una dirección IP de configuración.

  6. Copie la dirección IP utilizando el icono de copia situado junto al controlador.

  7. En ETS:

    • Haga clic en para administrar las conexiones.

    • Seleccione Administrar conexiones configuradas > Añadir.

    • Seleccione Túnel IP.

    • Pegue la dirección IP copiada en el campo Servidor y haga clic en OK.

Puede verificar la conexión navegando hasta el icono de par trenzado en ETS, donde se mostrará la interfaz correspondiente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?