DOCA0236DE-00

TeSys island-Projekt über ein Ethernet-Kabel in die SPS hochladen

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um das TeSys island-Projekt über ein Ethernet-Kabel in die SPS hochzuladen:

Schritt

Maßnahme

1

Klicken Sie auf PLC > Set Address (SPS > Adresse einstellen).

Ergebnis: Das Fenster Set Address wird auf dem Bildschirm angezeigt.

2

Wählen Sie die IP-Adresse der SPS aus. Wählen Sie Media (Medien) als TCPIP (TCP/IP-Adresse) aus und klicken Sie auf OK.

3

Klicken Sie auf der Symbolleiste auf das Verbinden-Symbol ().

Ergebnis: TeSys island wird in das Projekt integriert und mit der SPS Modicon M580 in der Software EcoStruxure Control Expert Classic verbunden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?