DOCA0271FR-00

Accès aux données via le buffer acyclique

Les instructions Add-on peuvent uniquement exposer les types de données SINT, INT, DINT, REAL et BOOL comme paramètres d’entrée/sortie. En raison de cette contrainte, les registres STRING sont placés dans le buffer de données acycliques, d’où ils sont accessibles.

Après avoir basculé le bit pour accéder aux données de gestion des équipements du système acyclique (voir Appel des données acycliques), les données STRING n’apparaissent pas dans l'instruction Add-on. Au lieu de cela, elles apparaissent dans le buffer de données acycliques. Ce buffer se trouve dans la liste Controller Tags avec la convention de dénomination {NomÉquipement}_AcyclicBuffer.

Les autres données sont accessibles dans l'instruction Add-on.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?