DOCA0271PTBR-00

Acessando dados por meio do buffer acíclico

As AOIs conseguem expor apenas tipos de dados SINT, INT, DINT, REAL e BOOL como parâmetros de entrada/saída. Devido a essa restrição, os registros STRING são colocados dentro do buffer de dados acíclicos e podem ser acessados lá.

Depois de alternar o bit para acessar os dados de gerenciamento de ativos do sistema acíclico (consulte Chamando dados acíclicos), os dados STRING não aparecem na AOI. Em vez disso, eles aparecem dentro do buffer de dados acíclicos. Esse buffer pode ser encontrado na lista Controller Tags, com a convenção de nomenclatura {Nome_do_dispositivo}_AcyclicBuffer.

Os dados remanescentes são acessíveis dentro da AOI.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?