DOCA0271PTBR-00

Saída combinada do sistema

O bloco de funções CombinedSystemOutput retorna as informações de energia do avatar do sistema, reinicializa os registros de energia do avatar do sistema e ajusta os valores predefinidos de energia dos avatares (A2, A3, etc.).

Bloco de funções CombinedSystemOutput

Interface de entrada de CombinedSystemOutput

Entrada

Tipo de dados

Descrição

ResetVltgDipCntr

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ResetVltgDipCntr será reinicializado.

ResetVltgSwellCntr

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ResetVltgSwellCntr será reinicializado.

ResetMaxActivePower

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro MaxActivePower e a marcação de data/hora MaxActivePowerTimestamp associada serão reinicializados.

ResetMaxReactivePower

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro MaxReactivePower e a marcação de data/hora MaxReactivePowerTimestamp associada serão reinicializados.

ResetMinPowerFactor

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE:

  • O valor True do parâmetro MinPowerFactor será reinicializado para 1.

  • A marcação de data/hora MinPowerFactorTimestamp associada será reinicializada.

ResetMaxPowerFactor

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE:

  • O valor True do parâmetro MaxPowerFactor será reinicializado para 0.

  • A marcação de data/hora MaxPowerFactorTimestamp associada será reinicializada.

ResetReactiveEnergy

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ReactiveEnergy será reinicializado.

ResetActiveEnergy

BOOL

Se essa entrada estiver definida como TRUE, o valor do parâmetro ActiveEnergy será reinicializado.

A2_SetActiveEnergy

BOOL

Comando para definir o valor de TotalActiveEnergy como o valor de TotalActiveEnergyPreset.

A2_SetReactiveEnergy

BOOL

Comando para definir o valor de TotalReactiveEnergy como o valor de TotalReactiveEnergyPreset.

A2_SetValueActiveEnergy

DINT

Valor para predefinir TotalActiveEnergy, que terá efeito em um comando TRUE para SetActiveEnergy (Unidade: Watts horas)

A2_SetValueReactiveEnergy

DINT

Valor para predefinir TotalReactiveEnergy, que terá efeito em um comando TRUE para SetReactiveEnergy (Unidade: VARh)

A7_SetActiveEnergy

BOOL

Comando para definir o valor de TotalActiveEnergy como o valor de TotalActiveEnergyPreset.

A7_SetReactiveEnergy

BOOL

Comando para definir o valor de TotalReactiveEnergy como o valor de TotalReactiveEnergyPreset.

A7_SetValueActiveEnergy

DINT

Valor para predefinir TotalActiveEnergy, que terá efeito em um comando TRUE para SetActiveEnergy (Unidade: Watts horas)

A7_SetValueReactiveEnergy

DINT

Valor para predefinir TotalReactiveEnergy, que terá efeito em um comando TRUE para SetReactiveEnergy (Unidade: VARh)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?