Sortie combinée du système
Le bloc de fonction CombinedSystemOutput renvoie les informations d’énergie de l’avatar du système, réinitialise les registres d’énergie de l’avatar du système et définit les valeurs de préréglage d’énergie des avatars (A2, A3, etc.).
Interface d’entrée CombinedSystemOutput
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
ResetVltgDipCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ResetVltgDipCntr est réinitialisée. |
ResetVltgSwellCntr |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ResetVltgSwellCntr est réinitialisée. |
ResetMaxActivePower |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre MaxActivePower et l’horodatage MaxActivePowerTimestamp associé sont réinitialisés. |
ResetMaxReactivePower |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre MaxReactivePower et l’horodatage MaxReactivePowerTimestamp associé sont réinitialisés. |
ResetMinPowerFactor |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI :
|
ResetMaxPowerFactor |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI :
|
ResetReactiveEnergy |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ReactiveEnergy est réinitialisée. |
ResetActiveEnergy |
BOOL |
Si cette entrée est réglée sur VRAI, la valeur du paramètre ActiveEnergy est réinitialisée. |
A2_SetActiveEnergy |
BOOL |
Commande pour régler la valeur TotalActiveEnergy sur TotalActiveEnergyPreset. |
A2_SetReactiveEnergy |
BOOL |
Commande pour régler la valeur TotalReactiveEnergy sur TotalReactiveEnergyPreset. |
A2_SetValueActiveEnergy |
DINT |
Valeur pour prérégler TotalActiveEnergy, prendra effet avec une commande VRAI envoyée à SetActiveEnergy (Unité : wattheure) |
A2_SetValueReactiveEnergy |
DINT |
Valeur pour prérégler TotalReactiveEnergy, prendra effet avec une commande VRAI envoyée à SetReactiveEnergy (Unité : VAR-heure) |
… |
… |
… |
A7_SetActiveEnergy |
BOOL |
Commande pour régler la valeur TotalActiveEnergy sur TotalActiveEnergyPreset. |
A7_SetReactiveEnergy |
BOOL |
Commande pour régler la valeur TotalReactiveEnergy sur TotalReactiveEnergyPreset. |
A7_SetValueActiveEnergy |
DINT |
Valeur pour prérégler TotalActiveEnergy, prendra effet avec une commande VRAI envoyée à SetActiveEnergy (Unité : wattheure) |
A7_SetValueReactiveEnergy |
DINT |
Valeur pour prérégler TotalReactiveEnergy, prendra effet avec une commande VRAI envoyée à SetReactiveEnergy (Unité : VAR-heure) |