À propos des états de démarrage et de marche du moteur
En fonction de la consommation électrique du moteur entraîné, TeSys island détermine si le moteur est à l’état Inactif, Démarrage ou Marche. Ces états, ainsi que le réglage d’activation, déterminent les fonctions de protection applicables. Par exemple, la fonction de protection contre les sous-intensités ne s’applique pas à un moteur à l’état Inactif.
Les états du moteur sont définis comme suit :
-
État Inactif : le courant mesuré est inférieur ou égal à 30 % Ir.
-
État Démarrage : cet état commence après l’état Inactif, avec la détection d’un courant mesuré supérieur à 30 % Ir. Il se poursuit jusqu’à ce qu’une transition se produise vers l’état Marche (ou Inactif).
-
État Marche (condition 1) : La fonction de protection Déclenchement démarrage long est désactivée. Le courant détecté reste entre 30 % Ir et le Niveau déclenchement démarrage long dans le temps défini par Délai déclenchement démarrage long. (La temporisation commence au début de l’état Démarrage.)
-
État Marche (condition 2) : La fonction de protection Déclenchement démarrage long est désactivée. Le courant détecté s’élève au-dessus de Niveau déclenchement démarrage long et ne descend pas en dessous de cette valeur dans le temps défini par le Délai déclenchement démarrage long. (La temporisation commence au début de l’état Démarrage.)
-
État Marche (condition 3) : Le courant détecté s’élève au-dessus du Niveau déclenchement démarrage long puis descend en dessous de cette valeur.
État Marche
Les figures suivantes illustrent les différentes transitions de l’état Démarrage à l’état Marche.