DOCA0270FR-01

Quitter le mode Test

Après avoir terminé vos opérations en mode Test, vous devez quitter manuellement le mode Test pour remettre l'îlot à l'état opérationnel :

  1. Cliquez sur le panneau Vue des diagnostics.

  2. Cliquez sur le bouton ‘Quitter le mode test’.

    Quitter le mode Test

  3. Une fenêtre contextuelle apparaît. Cliquez sur OK pour confirmer la sortie du mode Test.

    NOTE: La bannière d’état dans la partie supérieure n’indique pas que le système n’est plus en mode Test.

    Confirmation de la sortie du mode Test

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?