DOCA0270FR-01

Pour la catégorie d’utilisation AC-3

Sélection en fonction de la durabilité électrique requise, dans la catégorie AC-3 (Ue ≤ 440 V)

  • Commande de moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil avec freinage pendant le fonctionnement.

  • Le courant coupé (Ic) dans la catégorie AC-3 est égal au courant nominal de fonctionnement (Ie) du moteur.

Puissance de fonctionnement en kW (hp), 50 Hz.

Exemple :

  • Moteur asynchrone avec

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) ; Ue = 400 V ; Ie = 11 A ; Ic = Ie = 11 A, ou

    • P = 5,5 kW (7,4 hp) ; Ue = 415 V ; Ie = 11 A ; Ic = Ie = 11 A

  • 5 millions de cycles de fonctionnement nécessaires.

  • Les courbes de sélection ci-dessus indiquent la puissance de démarrage nécessaire : TPRS•025.

Sélection en fonction de la durabilité électrique requise, dans la catégorie AC-3 (Ue ≤ 660/690 V)

  • Commande de moteurs asynchrones triphasés à cage d’écureuil avec freinage pendant le fonctionnement.

  • Le courant coupé (Ic) dans la catégorie AC-3 est égal au courant nominal de fonctionnement (Ie) du moteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?