Modes contrôle des avatars de charge
Les avatars de charge ont deux types de modes contrôle, décrits ci-dessous. Vous pouvez sélectionner le type de mode contrôle de l’avatar lors de la configuration de l’avatar .
-
Mode contrôle à distance : Le contrôle opérationnel est géré par l’automate.
-
Mode contrôle local : Le contrôle opérationnel est géré par des entrées de contrôle locales (E/S numériques).
Le contrôle opérationnel de l’avatar peut sortir du mode contrôle configuré en fonction des deux conditions suivantes :
-
L’état de mode dégradé du système
-
L’état de forçage du mode manuel
Modes contrôle configuré :
-
Mode contrôle à distance : L’avatar passe en mode contrôle local si le système passe en mode dégradé ou si la commande de forçage de mode manuel de l’avatar est émise. L’avatar passe du mode contrôle local au mode contrôle à distance configuré lorsque le système n’est pas en mode dégradé et lorsque la commande de forçage de mode manuel de l’avatar n’est pas émise.
Les avatars de charge comprennent des entrées locales multiples sur un ou plusieurs modules d’E/S numériques. Vous pouvez connecter les ports d’entrées à un sélecteur sur le panneau de commande de l’opérateur, qui envoie une commande à l’avatar pour qu’il s’exécute dans la direction avant ou arrière, ainsi qu’à vitesse lente ou rapide, en fonction de l’avatar .