Arrêt moteur
La fonction Arrêt moteur détecte une intensité de courant élevée, généralement associée à un moteur bloqué ou à l’arrêt alors qu’il est à l’état Démarrage.
Si elle est activée, cette fonction de protection lance un déclenchement arrêt moteur lorsque le moteur est à l’état Démarrage et que le courant de phase maximal dépasse le niveau de déclenchement arrêt moteur spécifié, pendant une durée plus longue que le délai déclenchement arrêt moteur spécifié.
Cette fonction est généralement activée en plus de la fonction de protection en cas de démarrage long, ce qui permet de régler un niveau d’intensité de courant acceptable plus élevé et un délai de déclenchement plus court.
Déclenchement arrêt moteur vs déclenchement démarrage long
|
D |
Déclenchement d'arrêt |
E |
Niveau Arrêt moteur |
|
F |
Niveau déclenchement démarrage long |
G |
Délai déclenchement démarrage long |
|
I |
Courant |
Ir |
Courant nominal |
|
t |
Horloge |
Test |
Délai déclenchement arrêt moteur |