DOCA0270FR-01

Montage des modules d’E/S et d’interface sur le rail DIN

Cette section porte sur l’installation des modules suivants :

  • Modules d’E/S numériques

  • Modules d’E/S analogiques

  • SIL* Modules d’interface (SIM)

  • Module d’interface de tension (VIM)

Avant d’installer les modules sur le TeSys island , vérifiez la topologie du TeSys island pour vous assurer que vous les installez dans l’ordre correct.

Pour installer un module sur le rail DIN, positionnez la gorge supérieure du module sur le bord supérieur du rail DIN et enfoncez-la contre le rail jusqu’à ce que vous entendiez le clip s’enclencher. Voir la figure ci-dessous.

Modules d’E/S (TPRDG4X2 et TPRAN2X1) et modules d’interface (TPRSM001 et TPRVM001) (mm/in)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?