DOCA0270FR-01

Vérification de l’installation du système en mode test

AVERTISSEMENT
Risque de fonctionnement inattendu
Avant d’utiliser le mode de test, assurez-vous que la mise sous tension des charges ne créera pas de conditions dangereuses.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dans les états pré-opérationnels et opérationnels, vous pouvez entrer et sortir du mode test.

Le mode test permet de commander directement les modules d’alimentation et les modules d’E/S numériques à l’aide de l’OMT (Operation and Maintenance Tool – Outil d’opération et de maintenance). En mode test, le seul TeSys Avatar activé est l’avatar système. Après être entré en mode test, vous devez quitter manuellement le mode test pour remettre l’îlot TeSys island en état pré-opérationnel. Voir Sortie du mode test.

Vérification de l’installation du système en mode test

Étape

Action

1

Accédez aux équipements physiques sur l’îlot TeSys island  :

  • Pour accéder à la VUE PHYSIQUE à l’aide du TeSys island DTM TeSys island, allez à l’onglet Diagnostics → Équipements et cliquez sur l’équipement dans la section Vue physique.

  • Pour accéder à la Vue de l’îlot TeSys island à l’aide de l’OMT, cliquez sur le panneau Vue de l’îlot TeSys island , puis sur l’équipement.

2

Cliquez sur la commande Fermer ou Ouvrir sous « Commande de test ».

3

Cliquez sur OK dans le message d’avertissement qui apparaît pour exécuter la commande de test. Le contacteur ou l’entrée sur l’équipement s’ouvre ou se ferme.

4

Cliquez sur un équipement dans la topologie de l’îlot TeSys island pour effectuer une commande de test.

5

Après avoir testé tous les équipements, quittez le mode test comme expliqué dans le tableau suivant.

Sortie du mode test

Étape

Action

1

Cliquez sur le panneau ou onglet Diagnostics.

2

Cliquez sur le bouton « Quitter le mode test ». Une fenêtre d’avertissement apparaît.

3

Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle pour confirmer que vous souhaitez quitter le mode test. La bannière d’état dans la partie supérieure indique que le système n’est plus en mode test.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?