DOCA0270FR-01

Modules d’interface SIL (SIM)

NOTE: Safety Integrity Level (niveau d’intégrité) selon la norme CEI 61508.

L’état de l’équipement est indiqué par le voyant supérieur sur tous les modules TeSys island , à l’exception du coupleur de bus.

Voyant d’état de l’équipement

État de l’indicateur

Récapitulatif

Description

Clignotement simple vert/rouge

Diagnostic voyants

Indication visuelle que les voyants sont opérationnels.

Éteint fixe

Éteint

Module non alimenté.

Rouge fixe

Événement majeur d’équipement

Événement interne d’équipement.

Clignotant rouge

Non prêt

Découverte, adressage, mise à jour du logiciel embarqué, événement mineur de l’équipement, etc.

Vert fixe

Prêt

Le module est prêt.

Voyant d’état SIL

État de l’indicateur

Description

Clignotement simple vert/rouge

Indication visuelle que les voyants sont opérationnels.

Éteint fixe

Le module n’est pas sous tension ou n’est pas prêt.

Vert fixe

Pas de commande d’arrêt de groupe SIL.

Vert clignotant

Commande d’arrêt de groupe SIL réussie, pas encore en état d’arrêt SIL.

Clignotant rouge

Commande d’arrêt de groupe SIL réussie, mais indique un problème de raccordement. État d’arrêt SIL obtenu.

Rouge fixe

Commande d’arrêt de groupe SIL réussie. État d’arrêt SIL obtenu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?