DOCA0272PTBR-00

Como adicionar um usuário ao Siemens® TIA Openness

Se você receber um erro ao tentar importar o arquivo CAx de que necessita para ser um usuário do grupo Siemens® TIA Openness, faça o seguinte:

  1. Clique com o botão direito do mouse em Windows Iniciar e selecione Gerenciamento do computador.

    Menu Iniciar do Windows

  2. Na janela Gerenciamento do computador, clique em Usuários e grupos locais → Grupos. Clique com o botão direito do mouse em Siemens TIA Openness e selecione Adicionar ao grupo....

    Gerenciamento do computador

  3. Na janela Siemens TIA Openness Properties (Propriedades do Siemens TIA Openness), clique em Add... (Adicionar). Digite o nome do objeto a ser selecionado (username) no campo Enter the object name to select (Insira o nome do objeto a selecionar) e clique em Check Names (Verificar nomes) para localizar o nome do usuário.

    Adicionar usuário

  4. Quando o usuário for localizado, clique em OK.

    Propriedades do Siemens TIA Openness

  5. O usuário é adicionado como membro ao Siemens TIA Openness. Clique em Apply (Aplicar) e em OK.

  6. Feche o aplicativo de software do TIA Portal.

  7. Faça logout do computador e faça login novamente.

  8. Reabra o projeto e, em seguida, importe o arquivo CAx.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?