DOCA0272PTBR-00

UDT_ProductData

O UDT ProductData é utilizado para fornecer os dados do produto de um avatar como uma variável coerente. As interfaces do Gerenciamento de ativos do sistema do PROFINET IO e do PROFIBUS DP e os blocos de funções de avatar do Gerenciamento de ativos de dispositivo utilizam esse UDT como um parâmetro.

Elementos

Elemento

Tipo de dados

Descrição

VendorName

STRING[20]

Nome do fornecedor.

ProductCode

STRING[32]

Código do produto específico do fornecedor.

MajorMinorRev

STRING[7]

O número de revisão do firmware do aplicativo no formato xxx.yyy.

VendorURL

STRING[64]

URL do fornecedor.

ProductName

STRING[32]

Nome do produto.

ModelName

STRING[20]

Nome de modelo.

SerialNumber

STRING[20]

Número de série do módulo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?