DOCA0272FR-00

UDT_RDREC

Le type UDT RDREC permet de stocker en interne les informations d’état d’une requête de lecture acyclique.

Éléments

Élément

Type de données

Description

xQ_RTrig

BOOL

Résultat de type front montant, pour transférer des données vers des variables de blocs de fonction

qxValid

BOOL

Le résultat de la requête de lecture acyclique est VALIDE

qxBusy

BOOL

La fonction de lecture acyclique est occupée

qxError

BOOL

La requête de lecture acyclique se termine par une ERREUR

qdwStatus

DWORD

Résultat d’état de la fonction de lecture acyclique

quiLen

UINT

Longueur des données lues comme valeur de retour.

ixStartRead

BOOL

Activer/démarrer la fonction de lecture acyclique.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?