DOCA0130ZH-03

65 号提案通告

警告:本产品会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,根据加利福尼亚州有关规定,已知这些物质会导致癌症和出生缺陷或其他生殖危害。有关详细信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?