标识变量
标识变量
标识变量的描述见下表:
|
寄存器 |
变量类型 |
只读变量 |
|
|---|---|---|---|
|
0-34 |
(无意义) |
||
|
35-40 |
字 [6] |
扩展商业型号 (请参见 DT_CommercialReference) |
1 |
|
41-45 |
字 [5] |
扩展序列号 |
1 |
|
46 |
UInt |
扩展 ID 代码 |
|
|
47 |
UInt |
扩展固件版本 (请参见 DT_FirmwareVersion) |
1 |
|
48 |
UInt |
扩展兼容性代码 |
1 |
|
49-60 |
(无意义) |
||
|
61 |
Ulnt |
网络端口 ID 代码 |
|
|
62 |
Ulnt |
网络端口固件版本 (请参见 DT_FirmwareVersion) |
|
|
63 |
Ulnt |
网络端口兼容性代码 |
|
|
64-69 |
字 [6] |
控制器商业参考 (请参见 DT_CommercialReference) |
|
|
70-74 |
字 [5] |
控制器序列号 |
|
|
75 |
Ulnt |
控制 ID 代码 |
|
|
76 |
Ulnt |
控制器固件版本 (请参见 DT_FirmwareVersion) |
|
|
77 |
Ulnt |
控制兼容性代码 |
|
|
78 |
Ulnt |
电流缩放比例(0.1%) |
|
|
79 |
Ulnt |
电流传感器最大值 |
|
|
80 |
(无意义) |
|
|
|
81 |
Ulnt |
电流范围最大值(x0.1 A) |
|
|
82-94 |
(无意义) |
||
|
95 |
Ulnt |
负载 CT 比(x0.1 A) |
|
|
96 |
Ulnt |
满载电流最大值(最大 FLC 范围,FLC = 满载电流)(x 0.1 A) |
|
|
97-99 |
(禁止) |