DOCA0130ZH-03

TeSys T 电机管理系统介绍

产品宗旨

TeSys T 电机管理系统可保护、控制和监控单相和三相 AC 感应电机。

该系统非常灵活,并采用模块化设计,可根据业内各种应用的需求进行配置。该系统旨在满足具有开放式通讯和全局架构的集成保护系统的需求。

高度准确的传感器和固态全方位电机保护,确保了更好地利用电机。完善的监控功能可以分析电机的运行状况、加快响应速度,以防系统停机。

该系统提供诊断和统计功能以及可配置的警报和脱扣,可以更好地预测组件维护,并提供数据以持续改进整个系统。

关于本产品的更多信息,请参阅 TeSys T LTMR Motor Management Controller User Guide

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?