DOCA0130ZH-03

简易控制与监控

概述

这是关于控制与监控电机管理控制器的主寄存器简单示例。

用于简易运行的 Modbus 寄存器

下图包含基本设置信息,其中使用了以下寄存器:配置、控制和监视(系统状态、测量、脱扣、报警和应答)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?