DOCA0130ZH-03

命令变量

命令变量

命令变量的描述见下表:

寄存器

变量类型

读/写变量

700

Word

寄存器,其可用于对能够在特定自定义逻辑中处理的命令执行远程写入

 

701-703

(保留)

 

704

Word

控制寄存器 1

 

位 0 电机正向运行命令*

 

位 1 电机反向运行命令*

 

位 2(保留)

 

位 3 脱扣复位命令

 

位 4(保留)

 

位 5 自检命令

 

位 6 电机低速命令

 

位 7-15(保留)

 

705

Word

控制寄存器 2

 

位 0 清除全部命令

清除以下项以外的所有参数:

  • 电机 LO1 闭合计数

  • 电机 LO2 闭合计数

  • 控制器内部温度最大值

  • 热容量水平

 

位 1 清除统计信息命令

 

位 2 清除热容量水平命令

 

位 3 清除控制器设置命令

 

位 4 清除网络端口设置命令

 

位 5-15(保留)

 

706-709

 

(保留)

 

710-799

(禁止)

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?