DOCA0130ZH-03

自定义逻辑变量

自定义逻辑变量

自定义逻辑变量的描述见下表:

寄存器

变量类型

只读变量

1200

Word

自定义逻辑状态寄存器

 

位 0 自定义逻辑运行

 

位 1 自定义逻辑停止

 

位 2 自定义逻辑复位

 

位 3 自定义逻辑第二步

 

位 4 自定义逻辑转换

 

位 5 自定义逻辑相位颠倒

 

位 6 自定义逻辑网络控制

 

位 7 自定义逻辑 FLC 选择

 

8 位(保留)

 

位 9 自定义逻辑辅助 1 LED

 

位 10 自定义逻辑辅助 2 LED

 

位 11 自定义逻辑停止 LED

 

位 12 自定义逻辑 LO1

 

位 13 自定义逻辑 LO2

 

位 14 自定义逻辑 LO3

 

位 15 自定义逻辑 LO4

 

1201

Word

自定义逻辑版本

 

1202

Word

自定义逻辑内存空间

 

1203

Word

自定义逻辑内存占用

 

1204

Word

自定义逻辑临时空间

 

1205

Word

自定义逻辑非易失性空间

 

1206-1249

 

(保留)

 

寄存器

变量类型

读/写变量

1250

Word

自定义逻辑设置寄存器 1

 

位 0(保留)

 

位 1 逻辑输入 3 外部就绪启用

 

位 2-15(保留)

 

1251-1269

 

(保留)

 

1270

Word

自定义逻辑命令寄存器 1

 

位 0 自定义逻辑外部脱扣命令

 

位 1-15(保留)

 

1271-1279

 

(保留)

 

寄存器

变量类型

只读变量

1280

Word

自定义逻辑监测寄存器 1

 

位 0(保留)

 

位 1 自定义逻辑系统就绪

 

位 2-15(保留)

 

1281-1300

 

(保留)

 

寄存器

变量类型

读/写变量

1301-1399

字 [99]

逻辑功能的通用寄存器

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?